SUG_SV_FI_WH-04

Vinkkejä ja neuvoja

Saat henkilökohtaisia vinkkejä, jotka perustuvat omistamiisi laitteisiin ja jotka auttavat optimoimaan niiden käyttöä ja parantamaan energiatehokkuutta.

Vieritä Aloitusnäytöllä > Vinkkejä ja neuvoja ‑kohdassa vaakasuunnassa nähdäksesi kolme tärkeintä vinkkiä tai napauta Näytä kaikki, kun haluat nähdä luettelon kaikista saatavilla olevista vinkeistä.

Jokaisessa vinkissä on kaksi vaihtoehtoa:
HUOMAUTUS: Voit suorittaa tämän toimenpiteen vain, jos olet yhteydessä Internetiin.
  • Näytä minulle:  Napauta vinkkiä tai napauta Näytä minulle, kun haluat nähdä koko vinkin ja muut mahdolliset toimenpiteet, joihin sinun on ehkä ryhdyttävä. Kun olet katsonut vinkin, voit valita muita vaihtoehtoja:

    Merkitse tehdyksi

    Jos löydät hyödyllisen vinkin ja olet suorittanut tarvittavat toimenpiteet, napauta tätä vaihtoehtoa siirtääksesi sen Arkistoitu > Valmis-kansioon. Se ilmaisee, että olet suorittanut sen tai ottanut sen käyttöön.

    Ei minulle

    Kun olet lukenut koko vinkin ja jos se ei mielestäsi ole hyödyllinen, voit siirtää sen napauttamalla tätä vaihtoehtoaArkistoitu > Hylätty-kansioon.

  • Ei minulle: Napauta tätä vaihtoehtoa siirtääksesi vinkin suoraan Arkistoitu-kansioon, jos se ei koske sinua.

Arkistoidut vinkit

Kaikki vinkit, joissa on merkintä Ei Minulle tai Merkitse valmiiksi tallennetaan Arkistoitu-kansioon.

  • Vinkit, joille on tehty valinta Ei Minulle siirretään Arkistoitu > Hylätty-kansioon.

  • Vinkit, joille on tehty valinta Merkitse tehdyksi siirretään Arkistoitu > Valmis-kansioon.

Vinkin tarkasteleminen/noutaminen:

  1. Napauta Aloitusnäytöllä Vinkkejä ja neuvoja ‑kohdasta Näytä kaikki.

  2. Napauta (A) siirtyäksesi Arkistoitu-kansioon.

  3. Valitse haluamasi vinkki ja napauta Näytä minulle.

  4. Napauta Tuo se takaisin palauttaaksesi sen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?