SUG_SV_FI_WH-04

Kuormanhallinta

Kuormanhallinta estää katkaisijan laukeamisen katkaisemalla kuorman virran (esim. lämminvesivaraaja, Schneider Charge) tai vähentämällä kuorman tehoa. Se pitää järjestelmän kokonaiskulutuksen määritetyn rajan alapuolella. Raja-arvo määritetään sopimuksen rajan mukaan, katso lisätietoja kohdasta Tariffin määrittäminen. Soveltuvat laitteet lisätään automaattisesti kuormanhallintaan.
TÄRKEÄ: Kun kuormanhallinta hallitsee laitetta, kyseisen laitteen aikatauluja, tilanteita ja automaatioita ei suoriteta.
HUOMAUTUS: Enintään 8 laitetta voidaan lisätä.

Tuetut laitteet:

  • Mikromoduuli mittauksella 14A (lämminvesivaraaja)

  • Älypistoke

  • Yhdistetyt pistorasiat

  • Schneider Charge

Edellytykset:

  • Määritä yksi PowerTageista verkoksi. Katso lisätietoja pääasiallisen PowerTagin pariliittämisestä.

  • Määritä sopimuksen raja.


     Oletusarvoinen sopimuksen raja määritetään automaattisesti, kun pariliitetään pääasiallinen PowerTag verkoksi. Voit muuttaa sopimuksen rajaa myöhemmin, jos PowerTagin asennuksen aikana määritetty verkon arvo ei vastaa tariffia. Katso lisätietoja kohdasta Tariffin määrittäminen.
  • Muodosta pariliitos tuetuille laitteille. Katso lisätietoja laitteen pariliittämisestä (asennettujen laitteiden mukaan) - mikromoduuli mittauksella 14A, yhdistetty pistorasia, Schneider Charge.

    TÄRKEÄ: Kun muodostetaan pariliitos Wi-Fi®-verkon laitteiden kanssa, kuten Schneider Charge, varmista, että laite ja keskusyksikkö on yhdistetty samaan Wi-Fi®-verkkoon.
    HUOMAUTUS: Katso lisätietoja kuormanhallintamoduulia käyttävänSchneider Chargen kuormanhallinnasta kyseisen laitteen käyttöoppaasta.

Kuormanhallinnan ottaminen käyttöön

Kun edellytykset täyttyvät, käyttäjälle ilmoitetaan, että tämä ominaisuus on käytettävissä. Kuormanhallinta-näyttö tulee näkyviin Aloitusnäyttöön.

  1. Lue ominaisuuden päivitys ja siirry seuraavaan näyttöön pyyhkäisemällä.

  2. Napauta pääliruudun sulkemiseksi.

    • Tuetut laitteet rekisteröidään automaattisesti.

Kuormanhallinnan poistaminen käytöstä

Tuettujen laitteiden kuormanhallintaominaisuus voidaan poistaa käytöstä milloin tahansa.

  1. Napauta Aloitusnäytöllä > Energianhallinta > Kuormanhallinta.


  2. Napauta vaihtokytkintä (A) laitteille, jotka haluat poistaa käytöstä.

    Jos laite on parhaillaan käytössä, näyttöön tulee ilmoitus siitä, että tämän toiminnon poistaminen käytöstä voi katkaista virran. Valitse Jatka sen poistamiseksi käytöstä.

Aktivoinnin tila

Ohjaus-välilehdessä ja laitteen ohjaus ‑näytössä (A) osoitetaan kuormanhallinnan tila.

  • Laitteet ovat tavallisesti poissa päältä enintään 10 minuutin ajan. Se käynnistyy uudelleen automaattisesti, kun virta on saatavilla.

  • Jos haluat kytkeä laitteen päälle ohjausvälilehdessä tai laitteen ohjaus ‑näytössä, Huomio-ikkunassa näkyy kehote, että laitetta hallitaan aktiivisesti. Lue tiedot ja valitse Siirry asetuksiin ja poista vaihtokytkin käytöstä laitteen poistamiseksi kuormanhallinnasta.

Live-tila

Kun jonkin laitteen kuormanhallintatoiminto on aktiivinen, kuormien erottaminen (A) näytetään Live-välilehdessä.

Vianetsintä

Virhe

Mahdollinen syy

Ratkaisu

Algoritmi ei ole tällä hetkellä käytettävissä näytetään Live-välilehdessä.

  • Laite on offline-tilassa.
  • Järjestelmä/keskusyksikkö ei voi vastaanottaa laitteesta tietoja.
  • Tekninen ongelma.

Käynnistä keskusyksikkö uudelleen.
Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä asentajaan tai vieraile osoitteessa Ohje ja tuki ja valitse maasi.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?