SUG_SV_FI_WH-04

Määrittäminen - kiinteä hinta

Kiinteän hinnan määrittäminen:
  1. Kun olet lukenut tariffin perehdytystiedot. Napauta Tariffi-näytöllä Sähkö.
    HUOMAUTUS: Jos olet jo määrittänyt tariffiasetukset, noudata alla olevaa valikossa siirtymistä, jos haluat muuttaa tariffihintaa.
    Napauta Aloitusnäytöllä > Energianhallinta > Tariffi > Sähkö.
  2. Napauta (A) ja valitse Kiinteä.
  3. Napauta (B) sopimuksen rajan määrittämiseksi.
    TÄRKEÄ:
    1. Valitse sopimuksen rajan koko (kVA/A/kW) pudotusvalikosta, napauta sitten ja syötä arvo käyttämällä valintapaneelia maasi mukaan.
      EHDOTUS: Oletusarvo on 20 A, ja alue on 16–63 A..

      Näyttöön tulee ilmoitusikkuna, jossa ilmoitetaan, että kuormanhallinta-algoritmi käyttää sopimuksen rajaa. Jos sitä ei ole määritetty oikein, se ei ehkä toimi odotetulla tavalla ja voi aiheuttaa virransyötön katkeamisen. Napauta Jatka, jos haluat jatkaa.

      TÄRKEÄ: Kuormanhallinta on käytettävissä vain, jos kotiisi on asennettu lämminvesivaraaja / pistorasia / Schneider Charge / EVlink Home Smart.
      For more details, refer to Anti-Tripping (Add Link).
    2. Napauta , kun olet asettanut sopimuksen rajan.
  4. Napauta (C) ja valitse tilaustyyppi (D) (viittaa toistuvaan maksuun).
  5. Anna arvo Kustannus (kr) (E) ‑kenttään ja napauta Aseta.
    EHDOTUS: Kiinteitä veloituksia käytetään sähköhuollon peruskustannusten kattamiseen riippumatta siitä, kuinka paljon energiaa käytetään. Nämä maksut ovat sähkökustannuksia, jotka eivät muutu riippumatta siitä, kuinka paljon sähköä käytät. Summa on kiinteä sähkölaskuissa.
  6. Napauta (F), syötä kulutuksen kiinteä hinta Hinta - kr/kWh ‑kenttään ja napauta Päivitä.
  7. Napauta Tallenna (G).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?