SUG_SV_FI_WH-04

POISSA KOTOA -tila

POISSA KOTOA -tila on suunniteltu asettamaan kotisi järkevään tilaan, kun olet poissa pidempiä ajanjaksoja (esim. viikonlopun). Se ohittaa tilapäisesti keskusyksikössä käyttöönotetut normaalit ohjaukset (esim. tilanteet, automaatio). Kun poistat käytöstä POISSA KOTOA ‑tilan, ohjaukset palaavat tilaan, jossa ne olivat ennen poissa kotoa ‑tilan aktivointia.

Oletuksena lämmityksen asetusarvo on 16 °C ja jäähdytyksen asetusarvo on pois päältä.

Voit muuttaa tavoitelämpötilaa ja säätää laitteen toimintoja (sammuttaa valot, sulkea verhot jne.) POISSA KOTOA-tilaa varten.

Aseta laitteen tila / lämpötilan asetusarvo POISSA KOTOA-tilassa:

  1. Napauta Aloitusnäytöllä > POISSA KOTOA ‑tila.

  2. Napauta vaihtokytkintä, kun haluat ottaa laitteen käyttöön tai poistaa sen käytöstä POISSA KOTOA ‑tilassa. Napauta muuttaaksesi lämmityksen ja jäähdytyksen asetusarvoja.

POISSA KOTOA ‑tilan ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

  1. Napauta Aloitusnäytöllä Automaatio.

  2. Ota vaihtokytkin käyttöön / poista se käytöstä, kun haluat aktivoida POISSA KOTOA ‑tilan tai poistaa sen käytöstä.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?