SUG_SV_FI_WH-04

Tuki

Tuki-sivulta löytyvät tärkeimmät resurssit ja tukivaihtoehdot. Sieltä löytyy ratkaisuja ja siellä voit raportoida virheitä, joten se oikea paikka, kun on ratkaistavia ongelmia tai tarvitset apua.

  1. Napsauta kohdasta Sovelluksen asetukset Tuki.

  2. Tukivalikko:

Ohje

Tarjoaa käyttäjille yleistä apua. Napauta vaihtoehtoa se.com-sivuston UKK-osion linkin avaamiseksi ja saadaksesi yhteystietoja asiakastukea varten. Tässä osiossa käyttäjät voivat etsiä ratkaisuja yleisiin ongelmiin tai pyytää ohjeita sovelluksen tiettyjen ominaisuuksien käyttämiseen.

Wiser-järjestelmän tila

Napauta tarkastaaksesi Wiser-järjestelmän senhetkisen tilan.

Lataa lokit

Tämän vaihtoehdon avulla voit ladata lokitiedostoja, jos olet havainnut ongelmia sovelluksessa. Kun napautat vaihtoehtoa, näyttöön tulee ponnahdusikkuna, jossa voit kuvailla ongelmaa. Napsauta OK luodaksesi tälle ongelmalle tunnusnumeron, ja ota sitten yhteyttä Schneiderin tukitiimiin avun saamiseksi.

HUOMAUTUS: Lokitiedot tulee luoda välittömästi ongelman ilmetessä, ja tunnusnumero tarvitaan asian jatkotutkimuksia varten.

Näytä sovelluksen yhteystyyppi

Tämä vaihtoehto näyttää tietoja sovelluksen käyttämästä yhteystyypistä. Se ilmaisee, onko sovellus yhdistetty paikallisen internetin kautta (kun puhelin ja keskusyksikkö ovat samassa Wi-Fi®-verkossa) tai pilven kautta (kun puhelin käyttää mobiilidataa tai on yhdistetty toiseen Wi-Fi®-verkkoon kuin keskusyksikkö). Jos tämä toiminto on käytössä, voit tarkastella yhteyden tilaa suoraan sovelluksen Aloitusnäytöltä.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?