SUG_SV_FI_WH-04

Lämpöraportti

Lämpöraportin avulla voidaan valvoa lämmitysjärjestelmän suorituskykyä.

Sen avulla voidaan tarkastella historiallisia huonetietoja, asetuksia (tavoite), ulkolämpötiloja ja sen avulla voidaan tehdä huonekohtaista vertailua ajan mittaan, jotta voidaan varmistaa, että järjestelmä toimii aikataulutettujen ja manuaalisten toimintojen mukaisesti.

Wiser tallentaa huone-, asetus- ja ulkolämpötiloja jatkuvasti ja tietoja voidaan tarkastella lämpöraportista. Raportti päivitetään päivittäin, ja tietyn päivän lämpötilatiedot ovat saatavilla seuraavana päivänä. Raporttia voidaan tarkastella päivän, viikon ja kuukauden perusteella.

Lämpöraporttiin siirtyminen:

  1. Napauta Lämpöraportti (A).

  2. Lämpöraportti:

Yhden huoneen näkymä

Kun raportti avataan ensimmäisen kerran, se avautuu yhden huoneen näkymästä.

Tämän näkymän oletusasetuksena on, että se näyttää tämän päivän huonelämpötilan ensimmäiselle huoneelle sellaisena kuin se näkyy sovelluksen aloitusnäytössä. Se näyttää myös huoneelle asetetun lämpötilan (merkitty aina mustalla viivalla).

Ulkolämpötilaa ei näytetä oletusarvoisesti, mutta voit tarkastella sitä valitsemalla sen huoneen valinnasta.

Kun tarkastellaan yksittäistä huonetta, voidaan nähdä, kuinka kauan huoneen lämpeneminen tai viilentäminen asetettuun lämpötilaan kestää. Musta viiva näyttää asetetun (tavoite) lämpötilan, eli Wiserin huoneen lämmitysaikataulu (jos automaattisessa tilassa) tai manuaalisesti valittu asetettu lämpötila (jos manuaalisessa tilassa). Tämä viiva osoittaa huonelämpötilan, johon Wiser säätää koko ajan.

HUOMAUTUS: Yhden huoneen näkymässä näkyy aina tietyn huoneen asetettu (tavoite) lämpötilaviiva. Myös tilapäiset asetetun lämpötilan muutokset, kuten manuaaliset tehostukset ja lämpötilan ohitukset, näkyvät tällä viivalla.

Usean huoneen näkymä

Usean huoneen näkymällä voidaan tarkastella ja vertailla jopa 16 huonetta samanaikaisesti. Tässä näkymässä voidaan myös valita ulkolämpötila/poistaa ulkolämpötilan valinta.

HUOMAUTUS: Jos usean huoneen näkymässä on valittu vain yksi huone, näkyviin tulee asetettua lämpötilaa ilmaiseva musta viiva.

Kuukausinäkymä

Kuukausinäkymässä on yhteenveto tietyn kalenterikuukauden aikana tapahtuneista huonelämpötilan vaihteluista. Kaikista tämän näkymän päivittäisistä lämpötiloista lasketaan keskiarvo näytön koon takia.

Tässä näkymässä ulkolämpötila näkyy vihreänä rajana, joka ilmaisee päivittäiset vähimmäis-/enimmäislämpötilat ja alueen, jolla päivittäiset lämpötilat ovat vaihdelleet kuukauden aikana.

Lämpötilan näyttö

Huoneen nimi ja lämpötila tulevat näkyviin, kun lämpötilaviivaa napautetaan. Tiedot saadaan katoamaan napauttamalla mitä tahansa viivan ulkopuolista aluetta. Voidaan napauttaa mihin tahansa lämpötilaviivan kohtaa, mukaan lukien vihreän ulkolämpötila-alueen ääriviivat. Lämpötilaviivoja voidaan napauttaa kaikissa kolmessa näkymässä (päivä/viikko/kuukausi).

Puuttuvat lämpötilatiedot

Järjestelmästä saattaa toisinaan puuttua lämpötilatietoja. Se voi johtua sähkökatkoista, internet-yhteyden puuttumisesta, laitteiden tyhjentyneistä akuista tai heikosta RF-signaalista. Puuttuvat tiedot ilmaistaan katkoviivalla, joka yhdistää ne kaksi pistettä, joiden välisiä tietoja ei ole saatavilla.

Jos tietyn päivämäärän tai ajanjakson tietoja puuttuu, HUONEET-palkin kysymysmerkki korvataan merkillä . Kysymysmerkki tulee uudelleen näkyviin, jos päivämäärän/ajanjakson tiedot tulevat myöhemmin käytettäviksi tai jos näkymä muutetaan toiseen päivämäärään/ajanjaksoon, josta ei puutu tietoja.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?