SUG_SV_FI_WH-04

Määrittäminen - syöttöhinnasto

TÄRKEÄ:
  • Syöttöhinnasto näytetään vain käyttäjille, joilla on sähköverkossa oleva aurinkoenergiajärjestelmä ja jotka syöttävät sähköä sähköverkkoon.

  • Saat ilmoituksen syöttää syöttöhinnasto Insights-sivulla.

Syöttöhinnaston määrittäminen:

  1. Napauta Insights-sivulla Lue lisää ja lue syöttöhinnaston perehdytystiedot.
    1. Napauta pääliruudun sulkemiseksi.
    HUOMAUTUS: Jos et ole määrittänyt syöttöhinnastoa, saat push-ilmoituksen kahden viikon kuluttua ja viimeisen muistutuksen kuuden viikon kuluttua.
    EHDOTUS:
    • Jos olet sulkenut muistutuksen käynnistyskuvan, voit määrittää syöttöhinnaston myös Asetukset-sivulla.

    • Napauta Aloitusnäytöllä > Energianhallinta > Tariffi > Syöttöhinta.

  2. Napauta (A) ja anna tavoitearvo Hinta - €/kWh ‑kenttään (B).
  3. Napauta Tallenna.
    HUOMAUTUS: Jos sinulla on sähköverkon ulkopuolinen aurinkoenergiajärjestelmä ja haluat myydä ylimääräisen energian, katso lisätietoja Lisäasetukset-kohdasta ennen syöttöhinnan määrittämistä.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?