SUG_SV_FI_WH-04

Energia verkon kanssa

Jos kotiisi on asennettu energialaite, kuten PowerTag E, Energiakeskus on käytettävissä.

Energiakeskuksessa voit seurata energiankulutusta ja -tuotantoa, tarkastella historiatietoja ja saada tietoja energiansäästöstä.

TÄRKEÄ: Wiser-järjestelmä tukee seuraavien tehonlähteiden kokoonpanoja ja yhdistelmiä, joissa PowerTag Energy ‑anturit on asennettu.
  • Sähköverkko

  • Sähköverkko ja aurinkoenergia

  • Sähköverkko ja aurinkoenergia sekä akku ja aurinkoenergia (yhdistelmä)

    .

Energiakeskukseen siirtyminen:

  1. Napauta .

HUOMAUTUS: Jos kotiisi ei ole asennettu energialaitteita, kuten PowerTag E, Insights näytetään.
HUOMAUTUS: Lisätietoja löytyy kyseisen laitteen käyttöoppaasta.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?