SUG_SV_FI_WH-04

Live

Antaa reaaliaikaista tietoa kodin energiantuotannosta ja ‑kulutuksesta. Se auttaa seuraamaan energianlähteitä ja ymmärtämään, kuinka paljon virtaa eri laitteet käyttävät.
Napauta -välilehdeltä Live.

A

Näyttää reaaliaikaista tietoa eri lähteiden, kuten aurinkopaneelien, tuottamasta tehosta.

TÄRKEÄ: Live-tehovuon näkymä on tarkoitettu nopeita reaaliaikaisia tarkistuksia varten, eikä sitä ole suunniteltu pidettäväksi auki pitkiä aikoja. Jos se pysyy auki muutamaa peräkkäistä minuuttia kauemmin, järjestelmä lopettaa reaaliaikaisten tietojen päivittämisen automaattisesti.

B

Luettelee laitteiden pääluokat ja niiden reaaliaikaisen virrankulutuksen kilowatteina (kW), mikä auttaa seuraamaan kunkin laitteen energiankulutusta.

HUOMAUTUS: Jos seurataan useampaa kuin neljää laitetta, muiden laitteiden energiankulutus näytetään muina kuormina, mikä vastaa kaikkien näiden laitteiden kokonaisenergiankulutusta.

C

Kaavio näyttää energiantuotannon koko päivältä. Kaavion piikit ilmaisevat korkeampaa tuottoa tiettyinä tunteina.

D

Näyttää kunkin energianlähteen tuottaman kokonaisenergian kuluvalta päivältä kilowattitunteina (kWh) mitattuna.

HUOMAUTUS: Jos käytettävissä ei ole esimerkiksi aurinkopaneeleja, akkuja jne., A, C ja D eivät ole käytettävissä.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?