SUG_SV_FI_WH-04

eSetup-sovellus

eSetup on ammattilaissovellus, joka on tarkoitettu erityisesti sähköasentajille, jotta he voivat määrittää älykodin ja älykkäiden keskusten laitteita.

Älyjärjestelmien määrittämiseen ei tarvita tietokonetta tai monimutkaisia työkaluja – kaikki onnistuu älypuhelimella sähköasentajan eSetup-sovelluksen avulla.

Sähköasentajien eSetup-sovelluksen avulla voit

  • käyttöönottaa Wiser-tuotteita vaiheittaisilla ohjeilla

  • katsoa koko asennuksen DEMO-tilassa (varsinaisia laitteita ei tarvita)

  • määrittää järjestelmän ja laitteiden asetukset

  • vahvistaa ja testata asennuksen.

Muodosta tuotteen yhteyden suoraan Bluetoothilla tai Wi-Fillä. Tämä sähköasentajille tarkoitettu sovellus on Wiser-laitteiden käyttöönottotyökalu asuinkiinteistöissä ja SmartLink- sekä Powertag-laitteille pienissä kiinteistöissä.

HUOMAUTUS: Kaikkia Wiser-laitteita ei voida määrittää eSetup-sovelluksen avulla. Sovellus tarjoaa kokoonpanon laitteille, kuten valo- ja verholaitteille sekä Evlink Home Smartille / Schneider Chargelle.

eSetup-sovelluksen käyttäminen

eSetup-sovelluksen avulla voit määrittää laitteet ilman internet-yhteyttä.

Älypuhelimesi muodostaa yhteyden suoraan laitteeseen.

Voit antaa laitteelle nimen ja kohdistaa sen huoneeseen. Muut asetukset ovat laitekohtaisia.

Voit testata laitteita.

Laitteen määrittäminen:

  1. Valitse laitteen tyyppi (valo- ja verholaitteet).

  2. Valitse tietty laitteen tyyppi, esim. pyöritettävä himmennin.

  3. Liitä laite sovellukseen asettamalla se pariliitostilaan.

    Sovellus ohjeistaa, kuinka laite asetetaan pariliitostilaan.

  4. Anna laitteelle nimi.

  5. Kohdista laite huoneeseen.

  6. Testaa laitetta.

Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.