SUG_SV_FI_WH-04

Eco-tila

Eco-tila on älykäs ominaisuus, joka on suunniteltu maksimoimaan lämmitysjärjestelmän tehokkuutta. Se automaattisesti optimoi lämmitysvaiheen pysäytysajan aina kun määritetty lämpötila muuttuu suuremmasta pienemmäksi arvoksi.
HUOMAUTUS: Eco-tila on järjestelmäominaisuus, joka on joko aktivoitu tai poistettu käytöstä kaikille huoneille.
HUOMAUTUS: Eco-tila ei aktivoidu jäähdytystilassa.

Eco-tila poistettu käytöstä

Wiser kytkee asetuspisteen lämpötilan klo 22 aikataulun mukaisesti. Säästä ja kodin eristyksestä riippuen huonelämpötila putoaa suhteellisesti klo 22 alkaen.

Boileri on toiminnassa klo 22 asti.

Eco-tila aktivoitu

Kun Eco-tila on aktivoitu, Wiser selvittää, kuinka hyvin koti säilyttää lämpöä suhteessa nykyiseen ja ennustettuun ulkolämpötilaan. Sen perusteella järjestelmä kytkee seuraavan aikataulun mukaisen asetuspisteen lämpötilan ennen klo 22 ilman havaittavaa viihtyvyyden heikkenemistä.

Aikaväli, jolloin Eco-tila kytkee asetuspisteen päälle ja klo 22 kuvaa Eco-jaksoa ja saatua säästöä, kun boileri ei kytkeydy päälle.

Boileri lakkaa kytkeytymästä päälle ennen klo 22.

Kun huone on Eco-jaksossa, ECO-kuvake ilmestyy aloitusnäytön huoneelle.

ECO-kuvake näkyy myös lämpötilan säätönäytöllä ja huonetermostaatin näytöllä.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?