SUG_SV_FI_WH-04

Lämmityksen/viilennyksen ohjaaminen

Lämmityksen/viilennyksen ohjaus edellyttää lämmitys-/viilennyslaitteiden toiminnan hallintaa Wiser-järjestelmässä. Lämmityksen/viilennyksen hallitsemiseksi laitteet on määritettävä huoneeseen.

Järjestelmätason lämmityksen/viilennyksen ohjaus

  • Jos yksittäinen Wiser Heat ‑järjestelmä, kuten lattialämmitys, tukee keskitettyä vesipohjaista lämmönlähdettä (kattila tai lämpöpumppu), jolloin kyseinen yksittäinen lähde voi olla joko lämmitys tai viilennys, mutta ei molempia.

  • Huoneet, joissa on yksi lämmönlähde ja jotka eivät pysty jäähdyttämään (esim. pattereilla varustetut huoneet), eivät toimi jäähdytyksen aikana. Esimerkiksi, kun järjestelmä on viilennystilassa muualla kuin huoneessa, jota ei viilennetä:

    • Patteritermostaatti ei saa suorittaa tehostusta, ja sen tilan on oltava sama kuin laitteen lukitustilassa.

    • Huonetermostaatin on herättävä millä tahansa kolmesta painikkeesta  (+, -, O), mutta peräkkäiset painallukset eivät muuta asetusarvoa.

  • Kotitalouden kuuma vesi ei yleensä kuulu viilennyksen piiriin. Tämä tarkoittaa sitä, että viilennystilan aikana kuuman veden ohjaus toimii normaalisti (sen lähteenä voi olla vaihtoehtoinen syöttö, esim. sähkö).

  • Huoneet, joiden keskitetty lähde ei ole lämmönlähde (esimerkiksi sähkölämmitetyt huoneet), toimivat edelleen normaalisti lämmitystilassa, kun viilennystila on käytössä.

  • Jos käytössä on useita lattialämmityslaitteita, joissa jokaisessa on lämpö/viileä-kytkintulo, vain näistä yhden tarvitsee ilmoittaa jäähdytyksestä, jotta koko järjestelmä siirtyy viilennystilaan.

HUOMAUTUS: Katso kyseisen laitteen käyttöoppaasta tarkemmat tiedot laitteen lämmityksen/viilennyksen hallintaominaisuuksista. Kohdasta Wiser-laitteiden luettelo löytyy linkit kunkin laitteen käyttöoppaaseen.

Huonetason lämmityksen/viilennyksen ohjaus

Kun lämmitys-/viilennyslaite määritetään huoneeseen, luodaan yksittäinen Lämmitys/viilennys, johon sisältyy kaikki kyseiseen huoneeseen kohdistetut lämmitys-/viilennyslaitteet.

Lämmityksen/viilennyksen ohjaus näyttää ja toimii laiteohjauksen tavoin. Voit hallita lämmityksen/viilennyksen ohjausta suoraan aloitusnäytöltä ja kohdistaa sen tilanteisiin tai aikatauluihin.

  • Kaikki huoneeseen kohdistetut lämmitys-/viilennyslaitteet yhdistetään yhdeksi lämmityksen/viilennyksen ohjaukseksi.

  • Lämmityksen/viilennyksen ohjausta ei voi nimetä toisin kuin muita laitteita, mutta se saa huoneen nimen.

  • Yksittäisiä lämmitys-/viilennyslaitteita ei voi kohdistaa aikatauluun tai tilanteeseen. Sen sijaan lämmityksen/viilennyksen ohjaus näkyy liittyvissä luetteloissa.

  • Kun määrität lämmitys-/viilennyslaitteen (kuten termostaatin) huoneeseen Wiser Home -sovelluksella, järjestelmä käyttää huonetason aikataulua. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki samassa huoneessa olevat laitteet noudattavat jaettua lämmitysaikataulua. Käyttäjän roolin perusteella luodaan oletusarvoinen aikataulu, kun lämmitys-/viilennyslaitteet määritetään.

    Kun olet kirjautunut sisään ammattiasentajana:

    • Laitteen ohjausnäytössä on Noudata aikataulua -vaihtokytkin on oletusarvoisesti poissa päältä.

    • Kaikki huoneet on määritetty manuaaliseen tilaan.

    • Voit ottaa käyttöön vaihtoehdon Noudata aikataulua -vaihtokytkimen, jos haluat käyttää oletusarvoista lämmitysaikataulua.

    Kun olet kirjautunut sisään kodin omistajana:

    • Laitteen ohjausnäytössä on Noudata aikataulua -vaihtokytkin on oletusarvoisesti päällä.

    • Järjestelmä käyttää automaattisesti oletusarvoista lämmitysaikataulua.

    • Voit muokata aikataulua milloin tahansa päivittäisen rutiinisi ja mieltymystesi mukaan.

  • Kun käytetään lämmityksen/viilennyksen ohjaukseen yksittäistä laitetta (esimerkiksi yhtä kolmesta patteritermostaatista), lähetetään komento lämmitys/viilennys ohjaukseen, mikä vaikuttaa kaikkiin kohdistettuihin laitteisiin. (Kaikki kolme patteritermostaattia avautuu/sulkeutuu komennon perusteella.)

  • Yksittäiset laitteet voidaan lukita siten, ettei niitä voida käyttää manuaalisesti.

  • Jos haluat poistaa laitteen lämmityksen/viilennyksen ohjauksesta, poista lämmitys-/viilennyslaite huoneesta.


Lämmityksen/viilennyksen ohjaus:

A

Tehostustila

B

Kohdelämpötila

C

Tilakuvake

Lämmityskuvake:

Viilennyskuvake:

D

Mitattu huoneen lämpötila

E Kohdelämpötilan asetuksen liukusäädin
F

Jos lämmityksen/viilennyksen ohjaus on kohdistettu aikatauluun, voit valita noudattaako ohjaus aikataulua.

G

Voit muokata olemassa olevaa aikataulua.

EHDOTUS: Jos lämmityksen/viilennyksen ohjausta ei ole kohdistettu aikatauluun, vaihtoehto Luo tai määritä aikataulu on käytettävissä.
H

Lisää tai poista laite suosikkilaitteista. Katso lisätietoja suosikkien hallinnasta.

J

Siirry kohtaan Huoneen tiedot huoneelle, jolle lämmityksen/viilennyksen ohjaus on kohdistettu.

Lämmityksen/viilennyksen ohjauksen määrittäminen

Kun määrität lämmityksen/viilennyksen ohjausta, huomioi seuraavat tiedot.

Lämmityksen ohjaus:

  • Jos kodissa on käytössä Wiser 16 A ‑rele lämpötilan säätöön, sinun on lisättävä kyseiseen huoneeseen Wiser-huonetermostaatti tai Wiser-lämpötila-/kosteusmittari.

  • Jos kodissa on käytössä Wiser-lattialämmityksen ohjain, sinun on lisättävä kyseiseen huoneeseen Wiser-huonetermostaatti / Wiser-lämpötila-/kosteusmittari / .

  • Jos olet määrittänyt huoneeseen enemmän kuin kaksi patteritermostaattia, on suositeltavaa määrittää huoneeseen myös huonetermostaatti / Wiser-lämpötila-/kosteusmittariHuone/lattiatermostaatti 16 A ZB.

  • Asenna lämmityksen/viilennyksen ohjaukseen vain yksi huonetermostaatti huonetta kohden.

Jäähdytyksen ohjaus:

  • Jos kodissa on käytössä Wiser-lattialämmityksen ohjain, sinun on lisättävä kyseiseen huoneeseen Wiser-huonetermostaatti / Wiser-lämpötila-/kosteusmittari / .

  • Kun viilennystila on aktivoitu huone/lattiatermostaattiin 16 A ZB tai lattialämmitykseen, kaikki laitteet siirtyvät viilennystilaan. Jos siis huone/lattiatermostaatti 16 A ZB on viilennystilassa, lattialämmitys siirtyy viilennystilaan, vaikka sen jäähdytystulo ei olisi käytössä. Katso lisätietoja kyseisen laitteen käyttöoppaasta. Kohdasta Wiser-laitteiden luettelo löytyy linkit kunkin laitteen käyttöoppaaseen.

  • Lattialämmityksen asetusarvon lämpötila on 18 °C–30 °C.

Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.