SUG_SV_FI_WH-04

Suosikkien hallitseminen

Käytä ja hallitse useimmin käytettyjä laitteita nopeasti Aloitusnäytöstä. Voit myös järjestää laitteet uudelleen haluamallasi tavalla.

Suosikkien lisääminen

  1. Napauta Aloitusnäytössä Lisää suosikkeja.

  2. Napauta -kuvaketta kaikkien suosikkilaitteidesi lisäämiseksi.

  3. Kun olet valmis, napauta Valmis.

Nyt voit tarkastella kaikkia suosikkilaitteitasi Aloitusnäytöltä.

Suosikkien muokkaaminen

  1. Napauta Aloitusnäyttö > Suosikkilaitteet, ja Muokkaa.

  2. Voit tehdä seuraavat toimenpiteet:

    • Järjestää suosikkilaitteet uudelleen vetämällä ja pudottamalla.

    • Napauta Hallitse suosikkeja laitteen lisäämiseksi tai poistamiseksi suosikkien luettelosta.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?