SUG_SV_FI_WH-04

Wiser-keskusyksikön käyttöönottaminen Matter-ekosysteemiin

Tässä osiossa kerrotaan, kuinka Wiser Home ‑järjestelmä käyttöönotetaan Matter-verkkoon.
  1. Valitse Wiser Home ‑sovelluksen aloitusnäytössä .

  2. Napauta Tili > Sovellukset ja yhteydet > Matter.

  3. Napauta Lisää uusi yhteys.

    Näyttöön tulee ohjeet, kuinka liitytään Matter-verkkoon käyttämällä WiserHub 2nd Generation QR-koodia tai pariliitoskoodia.

  4. Napauta Salli Matter-yhdistäminen ja odota, että keskusyksikkö muodostaa yhteyden Matter-verkkoon (siinä voi kestää jopa 15 minuuttia).

  5. Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista yhteyden muodostamisen valmistelua varten:

    • Vaihtoehto 1 (pariliitoskoodi): Kopioi näytöllä oleva pariliitoskoodi.

      EHDOTUS: Kun laiteparikoodi on kopioitu, näyttöön tulee vahvistusviesti, jossa kerrotaan: Kopioitu leikepöydälle.

    • Vaihtoehto 2 (QR-koodi): Etsi QR-koodi keskusyksiköstä skannausta varten.

  6. Noudata kolmannen osapuolen sovelluksen ohjeita Matter-laitteen lisäämiseksi. Pyydettäessä voit joko syöttää pariliitoskoodin Wiser-sovelluksesta kolmannen osapuolen sovellukseen tai skannata keskusyksikön QR-koodin keskusyksikön lisäämiseksi Matter-verkkoon.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?