SUG_SV_FI_WH-04

Live

Antaa reaaliaikaista tietoa verkon kulutuksesta ja live-tilan siitä, mistä virtaa tulee:

  • Verkosta kotiin: Tuonti (koti, joka kuluttaa sähköverkon tehoa)

  • Kodista verkkoon: Vienti (aurinkoenergian ylituotanto syötetään verkkoon)

Napauta -sivulla Live.

A

Näyttää reaaliaikaista tietoa eri lähteiden, kuten verkon ja aurinkopaneelien, tuottamasta tehosta.

TÄRKEÄ: Live-tehovuon näkymä on tarkoitettu nopeita reaaliaikaisia tarkistuksia varten, eikä sitä ole suunniteltu pidettäväksi auki pitkiä aikoja. Jos se pysyy auki muutamaa peräkkäistä minuuttia kauemmin, järjestelmä lopettaa reaaliaikaisten tietojen päivittämisen automaattisesti.

B

Ilmoittaa kotitalouden kokonaisenergiankulutuksen.

C

Luettelee laitteiden pääluokat ja niiden reaaliaikaisen virrankulutuksen kilowatteina (kW), mikä auttaa seuraamaan kunkin laitteen energiankulutusta.

HUOMAUTUS: Jos seurataan useampaa kuin neljää laitetta, muiden laitteiden energiankulutus näytetään muina kuormina, mikä vastaa kaikkien näiden laitteiden kokonaisenergiankulutusta.

D

Näyttää energiantuotannon koko päivältä. Kaavion piikit ilmaisevat korkeampaa tuottoa tiettyinä tunteina.

E

Tarjoaa yleiskatsauksen kotitalouden energiankulutuksesta kuluvana päivänä, mukaan lukien sekä energiankäyttö että aurinkopaneelien tehokkuus.

  • Kulutus yhteensä: Näyttää kotitalouden kuluttaman energian kokonaismäärän.

  • Aurinkoenergian tuotanto*: Ilmoittaa aurinkopaneelien tuottaman kokonaisenergian.

  • Omavaraisuus*: Näyttää itse tuotetun aurinkovoiman osuuden kokonaisenergiankulutuksesta prosentteina, mikä kuvastaa kotitalouden riippumattomuutta ulkoisista energianlähteistä.

  • Käytetty tuotanto*:  Ilmoittaa tuotetun aurinkoenergian prosenttiosuuden, joka on käytetty kotitaloudessa.

HUOMAUTUS: * Osoittaa, että nämä tiedot ovat saatavilla vain verkossa oleville aurinkoenergiajärjestelmille.

F

Näyttää reaaliaikaiset sähkön hinnat koko päivän ajan. Voit käyttää kaaviota nähdäksesi, milloin ovat tariffiisi perustuvat kalleimmat ajat.

HUOMAUTUS: Tämä kaavio näytetään vain, jos olet asettanut tariffiksi huipputehohinnat / huippuaikojen ulkopuoliset hinnat tai pörssisähkö. Katso lisätietoja kohdasta Tariffin asettaminen .

Tuonti

Näyttää tuotavan virran määrän, erittelyn kulutusluokkiin ja kulutuksen aikajanan.

Tuonti ja vienti (sovellettavissa verkolle, jossa on sähköverkossa oleva aurinkoenergiajärjestelmä)

Näyttää tuotavan ja vietävän virran määrän, erittelyn kulutusluokkiin ja kulutuksen aikajanan.

Sähköverkon kulutus kuormilla esitetään sinisellä ja akun ja aurinkovoiman ylituotanto näkyy vihreällä.

HUOMAUTUS: Selaa sovellusta alaspäin koko kaavion näkemiseksi.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?