SUG_SV_FI_WH-04

Tilin luominen

Voidaksesi ohjata järjestelmää älypuhelimella sinun on luotava tili ja kirjauduttava sisään.

Kun ammattiasentaja on asentanut Wiser-järjestelmän, hän luovuttaa sen kodin omistajalle. Sen jälkeen kodin omistaja voi luoda tilin Wiser-järjestelmän ohjaamiseksi. Katso lisätietoja Wiser-järjestelmän määrittämisestä luvusta Wiser-järjestelmän määrittäminen.

Jos kodin omistaja päättää määrittää Wiser-järjestelmän itse, hänen on ensin luotava tili ennen Wiser-järjestelmän määrittämistä.

TÄRKEÄ: Vain kodin omistajalla on oikeus luoda tili.
  1. Napauta tervetulonäytöllä Aloita (A).
  2. Napauta Kodin omistaja (B) tilin luomiseksi.
  3. Syötä nimi ja sähköpostiosoite
  4. Anna salasana
    HUOMAUTUS: Salasanan on täytettävä vähintään seuraavat vaatimukset:
    • Kahdeksan merkkiä pitkä

    • Sisältää vähintään yhden ison ja yhden pienen kirjaimen

    • Sisältää vähintään yhden numeron

    EHDOTUS: Paranna salasanasi turvallisuutta noudattamalla seuraavia kohtia:
    • Älä käytä mitään henkilökohtaisia tietoja, kuten nimi, syntymäpäivä, sähköpostiosoite jne. Nämä tiedot ovat julkisesti nähtävissä ja helpottavat salasanan arvaamista.

    • Käytä pitkää salasanaa. Siinä tulee olla vähintään kuusi merkkiä. Pidemmät salasanat parantavat turvallisuutta.

    • Älä käytä salasanaa, jonka olet jo määrittänyt toiseen palveluun.

    • Jos mahdollista, sisällytä numeroita, erikoismerkkejä sekä isoja ja pieniä kirjaimia.

    • Vaihda salasana usein.

    EHDOTUS: Lisätietoja verkon suojaamisesta on luvussa Kyberturvallisuusperiaatteet
  5. Valitse maa, jossa kotisi sijaitsee.
  6. Valitse Jatka.
  7. Aktivoi tili.
    Sähköpostiviesti lähetetään määritettyyn osoitteeseen. Tarkasta sähköpostisi Saapuneet-kansio ja napsauta vahvistuslinkkiä.
    EHDOTUS: Jos et näe sähköpostia Saapuneet-kansiossa, tarkasta roskapostikansio.

    Voit päivittää tietosi ja pyytää sähköpostiviestin tarvittaessa uudelleen.

    Kun vahvistus on tehty, Wiser Home -sovellus näyttää viestin, jossa ilmoitetaan, että asennus on valmis.

  8. Napauta kuvaketta .
  9. Lue ja hyväksy Käyttösopimus ja Tietosuojailmoitus valitsemalla valintaruudun ja napauttamalla Hyväksyn.
  10. Mukauta suostumuksia ja napauta Jatka.
  11. Anna kotiosoite ja napauta Jatka.
    Kotiosoite on pakollinen, jotta sijainnista riippuvat toiminnot (esim. ulkolämpötilan ennustaminen Eco-tilalle) toimivat oikein.
  12. Napauta aloittaaksesi laitteiden lisäämisen järjestelmään. Katso lisätietoja kohdasta Laitteen lisääminen .
Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.