SUG_SV_FI_WH-04

Laitteiden luettelo

Laitteet-sivulla löydät kaikki kotiisi asennetut laitteet lajiteltuina niiden laitetyypin mukaan.

Laitteissa näkyy myös niiden nimi, huoneen sijainti ja tarvittaessa muita tietoja, esimerkiksi akun varaustason ja Zigbee-signaalin voimakkuus.

Napauta luettelon laitetta siirtyäksesi kohtaan Laitteen tiedot.

  1. Kirjaudu sovellukseen.
  2. Valitse Aloitusnäytössä .
  3. Napauta Laitteet.
Laitteiden luettelo:

A

Akun varaustason ilmaisin, joka näyttää akkua käyttävien laitteiden senhetkisen akun tilan.

B

Napauta/napsauta palkkia saadaksesi lisätietoja laitteista, joilla on ongelmia signaalin kanssa. Katso lisätietoja laitteista, joilla on ongelmia signaalin kanssa kohdastaLaitteet, joissa on signaaliongelmia ja katso lisätietoja Zigbee®-signaalin voimakkuudesta kohdasta Tietoja signaalin vahvuudesta.

C

Keskusyksikön Wi-Fi®-signaalin voimakkuuden ilmaisin, joka näyttää keskusyksikön yhteyden Wi-Fi®-verkkoon. Kun ilmaisimessa näkyy , se tarkoittaa, että signaali tai yhteys puuttuu.

D

Zigbee®-signaalin voimakkuuden ilmaisin, joka näyttää Zigbee-laitteiden senhetkisen signaalin voimakkuuden.

HUOMAUTUS: Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä Wiser plugilaitteessa.

E

Lisää uusia laitteita napauttamalla/napsauttamalla.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?