SUG_SV_FI_WH-04

Comfort-tila

Comfort-tila on älykäs ominaisuus, joka auttaa varmistamaan, että asetuspisteen lämpötila saavutetaan siihen mennessä kun lämmitys on ajoitettu käynnistymään.

Se parantaa lämpöviihtyvyyttä säätämällä asetusarvoa aikataulua etukäteen, millä varmistetaan, että huone saavuttaa halutun lämpötilan asetettuna ajankohtana. Lisäksi se säästää energiaa optimoimalla ajat, jolloin boileri käynnistyy, toisin kuin perinteinen lämmitys, joka aloittaa lämmityksen aikataulun mukaisesti.

HUOMAUTUS: Comfort-tila ominaisuutena koskee kaikkia huoneita, eikä sitä voi ottaa käyttöön yksittäisille huoneille. Jos olet ajoittanut tietyt lämmitysaikavälit pyytämään lämpöä aikaisin, ne täytyy ohjelmoida uudelleen, kun Comfort-tila on aktivoitu.

Comfort-tila poistettu käytöstä

Kun Comfort-tila poistetaan käytöstä, huone aloittaa lämmityksen aikataulutetusti ja se saavuttaa asetuspisteen lämpötilan jonkin aikaa aikataulun mukaisen aloitusajan jälkeen.

Boileri aloittaa lämmityksen klo 6 lämpötilanmuutokselle asetetun aikataulupyynnön mukaisesti.

Comfort-tila aktivoitu

Kun Comfort-tila on aktivoitu, huone aloittaa lämmityksen jopa kolme tuntia ennen ajoitettua lämpötilan muutosta. Wiser laskee huoneen esilämmitykseen tarvittavan ajan, ja aika voi vaihdella.

Boileri käynnistyy ennen kello 6, jotta haluttu lämpötila saavutetaan aikataulun mukaiseen muutokseen mennessä.

Kun huone on Comfort-jaksossa, sovelluksen lämpötilan säätönäytössä näkyy C-kuvake ja ympäröivä nuoli. Tämä kuvake näkyy myös huonetermostaatin näytöllä.

Comfort-jakson aikana Wiser Home ‑sovellus ja näytöllä varustettu Wiser-huonetermostaatti näyttävät tulevan asetetun lämpötilan, johon Wiser ohjaa lämmitystä. Jos esimerkiksi aikataulun mukaan lämpötila on yöllä 16 °C ja kello 6:n jälkeen 21 °C, Wiser Home ‑sovelluksessa ja huonetermostaatissa näkyy ympyröity C ja 21 °C asetettuna lämpötilana Comfort-jakson aikana.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?