SUG_SV_FI_WH-04

Wiser Home AI:n ottaminen käyttöön

Alla olevassa esimerkissä näytetään, kuinka Wiser Home AI otetaan käyttöön, kun sähköauton laturi ja lämminvesivaraaja on asennettuna.

Wiser Home AI:n ottaminen käyttöön:

  1. Valitse aloitusnäytössä .

  2. Napauta palkkia (A), ja sitten Kokeile Wiser Home AI:tä.

    HUOMAUTUS: Tämä ominaisuus on tällä hetkellä saatavilla ilmaisena esikatseluna. Se voi tulevaisuudessa muuttua maksulliseksi ominaisuudeksi.

    EHDOTUS:
    • Napauta (B) lukeaksesi lisää ominaisuudesta.

    • Napauta (C) käyttöehtojen lukemiseksi.

  3. Napauta Optimoi kotiprofiilisi > Jatka antaaksesi päivittäisen aikataulun tiedot ja määrittääksesi profiilin.

  4. Aseta aika, jolloin haluat ladata autoasi:

    1. Napauta (E), valitse ajanjakso (F) ja napauta Aseta.

    2. Napauta (G), valitse ajanjakso (F) ja napauta Aseta.

  5. Valitse Seuraava.

  6. Syötä tämän auton ajamiseen tarvittava kilometrimäärä valintapaneelin avulla:

    1. Napauta Arkipäivänä

    2. Napauta Koko viikonlopun ajan

  7. Valitse Seuraava.

    HUOMAUTUS:
    • Jos jokin tuetuista laitteista on otettu käyttöön, näet vain siihen liittyvät kysymykset.

    • Jos kaikki tuetut laitteet on otettu käyttöön, näet kaikki laitteisiin liittyvät kysymykset. Jos esimerkiksi sinulla on sekä sähköauton laturi ja lämminvesivaraaja, näet lisäkysymyksiä lämminvesivaraajalle.

  8. Syötä suihkua käyttävien henkilöiden määrä valintapaneelin avulla:

    1. Napauta Aamuisin

    2. Napauta Iltaisin

  9. Napauta Wiser Home AI:n hallinta.

    Sinut ohjataan Wiser Home AI:n hallinta ‑näytölle kohdasta > Energianhallinta > Wiser Home AI, jotta voit tarkastella käyttöönotettuja laitteita.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?