SUG_SV_FI_WH-04

Siirtyminen Wiser Energystä Wiser Homeen

Video siirtymisestä: Napsauta tästä siirtymisvideon näkemiseksi.

TÄRKEÄ: Jos sinulla on vanhempi PowerTag, jonka laiteohjelmiston versio on 3.x.x tai vanhempi (laiteohjelmiston versio tulostetaan laitteeseen tai asiakastuki voi antaa sen), ota käyttöön Vanha PowerTag Energy ‑tila ‑vaihtokytkin Wiser-keskusyksikön Laitteen tiedot ‑näytöltä, jotta järjestelmä voi muodostaa niihin yhteyden.
  1. Valitse Wiser Home ‑sovelluksen aloitusnäytössä .

  2. Napauta Laitteet > Keskusyksikön toinen sukupolvi ja siirry Laitteen tiedot ‑näyttöön.

  3. Napauta vaihtokytkintä ja ota käyttöön Vanha PowerTag Energy ‑tila vanhan PowerTagin ottamiseksi käyttöön.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?