DOCA0213ES-03

Historial de sucesos

Descripción general

En los registros del historial de sucesos del módulo BSCM Modbus SL/ULP se describen los últimos 10 sucesos. El formato de los sucesos del módulo BSCM Modbus SL/ULP corresponde a una serie de 10 registros. Cada registro está compuesto por cinco registros que describen un suceso del módulo BSCM Modbus SL/ULP.

Se necesita una solicitud de lectura de 5x(n) registros para leer los últimos n registros de sucesos del módulo BSCM Modbus SL/ULP, donde 5 es el número de registros de cada registro de suceso.

Por ejemplo, se necesita una solicitud de lectura de 5 x 3 = 15 registros para leer los últimos tres registros de sucesos del módulo BSCM Modbus SL/ULP del historial de sucesos del módulo BSCM Modbus SL/ULP:

  • En los cinco primeros registros se describe el primer registro de suceso del módulo BSCM Modbus SL/ULP (suceso más reciente).

  • En los cinco registros siguientes se describe el segundo registro de suceso del módulo BSCM Modbus SL/ULP.

  • En los últimos cinco registros se describe el tercer registro de suceso del módulo BSCM Modbus SL/ULP.

Dirección

Registro

Descripción

0x0259

602

Contador de sucesos

0x025A–0x025E

603-607

Registro de suceso 1 (suceso más reciente)

0x025F–0x0263

608-612

Registro de suceso 2

0x0264–0x0268

613-617

Registro de suceso 3

0x0269 – 0x026D

618-622

Registro de suceso 4

0x026E–0x0272

623-627

Registro de suceso 5

0x0273–0x0277

628-632

Registro de suceso 6

0x0278–0x027C

633-637

Registro de suceso 7

0x027D–0x0281

638-642

Registro de suceso 8

0x0282–0x0286

643-647

Registro de suceso 9

0x0287–0x028B

648-652

Registro de suceso 10 (suceso más antiguo)

Contador de sucesos

El contador de sucesos aumenta cada vez que se registra un nuevo suceso. Si el contador alcanza el valor máximo de 65535 y se registra un nuevo suceso, el contador se restablece a 0.

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x0259

602

L

1

INT16U

0-65535

Contador de sucesos del módulo BSCM Modbus SL/ULP

Registro de sucesos

El orden y la descripción de los registros de registro de sucesos son los mismos que los del registro de suceso 1:

Suceso 1 (suceso más reciente)

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x025A

603

L

1

INT16U

0-65535

Identificador de sucesos del módulo BSCM Modbus SL/ULP (consulte el párrafo siguiente)

0x025B-0x025D

604-606

L

ULP DATE

Fecha y hora del suceso Tipo de datos: ULP DATE

0x025E

607

L

1

INT16U

1-2

Estado del suceso

1 = ocurrencia del suceso

2 = finalización del suceso

Identificador de suceso

Identificador de suceso

Suceso

1024

Cambio de contacto SD (ocurrencia = cerrado en posición SD)

1025

Alcanzado umbral del contador OF

1026

Alcanzado umbral del contador de comandos de cierre

1027

STOP (fallo interno)

1028

ERROR (fallo interno)

1029

Cambio de contacto OF (ocurrencia = posición apertura a cierre)

1030

Cambio de contacto SDE (ocurrencia = cerrado en posición SDE)

1031

Modo manual/automático (ocurrencia = posición manual a automático)

1040

Comando de apertura

1041

Comando de cierre

1042

Comando de restablecimiento

NOTA: En el caso de un suceso de STOP, es obligatorio sustituir el módulo BSCM Modbus SL/ULP. En el caso de un suceso de ERROR, se recomienda sustituir el módulo BSCM Modbus SL/ULP (aunque las funciones de protección principales siguen funcionando, es preferible sustituir el módulo BSCM Modbus SL/ULP).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?