DOCA0213ES-03

Identificación del módulo BSCM Modbus SL/ULP

Identificación del producto

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x4CD1

19666

L

INT16U

15149

Identificación del producto = 15149 para el módulo BSCM Modbus SL/ULP

Identificador del módulo BSCM Modbus SL/ULP

El número de serie del módulo BSCM Modbus SL/ULP se compone de un máximo de 15 caracteres alfanuméricos con el formato siguiente: PPYYWWDLLLNNNNN.

  • PP = código de planta

  • YY = año de fabricación (05-99)

  • WW = semana de fabricación (01-53)

  • D = día de fabricación (1-7)

  • LLL = número único de línea de fabricación de montaje final o número de máquina dentro de la planta (A-Z o 0-9).

  • NNNNN = número de producto único generado el día de fabricación por la línea de fabricación de la planta o la máquina de la planta (00001-99999).

Se necesita una solicitud de lectura de ocho registros para leer el número de serie del módulo BSCM Modbus SL/ULP.

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x4CC8

19657

L

CADENA DE BYTES

‘PP’

0x4CC9

19658

L

CADENA DE BYTES

05-99

‘YY’

0x4CCA

19659

L

CADENA DE BYTES

01-53

‘WW’

0x4CCB

19660

L

CADENA DE BYTES

1-7

‘D’

0x4CCC

19661

L

CADENA DE BYTES

A-Z, 0-9

‘LLL’

0x4CCD

19662

L

CADENA DE BYTES

00-99

‘NN’

0x4CCE

19663

L

CADENA DE BYTES

01-99

‘NN’

0x4CCF

19664

L

CADENA DE BYTES

01-99

‘N’ (el carácter NULL termina el número de serie)

Identificación del módulo BSCM Modbus SL/ULP (arquitectura Modbus y ULP)

La tabla siguiente se aplica a los tres modos del módulo BSCM Modbus SL/ULP:

  • modo único Modbus SL

  • modo único ULP

  • modo Modbus SL y ULP

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x4C2B-0x4C34

19500-19509

L-EC

CADENA DE BYTES

Nombre de aplicación de usuario = ComPacT NSX (predeterminado)

0x4C35-0x4C4A

19510-19531

Reservado

0x4C4B-0x4C8A

19532-19595

L

CADENA DE BYTES

URL del proveedor = https://www.se.com/

0x4C8B-0x4C9A

19596-19611

L

CADENA DE BYTES

Familia de productos = Pasarela y servidor

0x4C9B-0x4CA2

19612-19619

L

CADENA DE BYTES

Gama de productos = ComPacT NSX

0x4CA3-0x4CAA

19620-19627

L

CADENA DE BYTES

Modelo de producto = BSCM Modbus SL/ULP

0x4CAB-0x4CB2

19628-19635

L

CADENA DE BYTES

Revisión de firmware

0x4CB3-0x4CBC

19636-19645

L

CADENA DE BYTES

Nombre del proveedor = Schneider Electric

0x4CBD-0x4CC6

19646-19655

L

CADENA DE BYTES

Código de producto = LV434220

0x4CC7-0x4CD0

19656-19665

L

CADENA DE BYTES

Número de serie

0x4CD1

19666

L

INT16U

Identificador de producto = 15149 para BSCM Modbus SL/ULP

0x4CD2-0x4CDB

19667-19676

L

CADENA DE BYTES

Revisión de hardware

0x4CDC-0x4CE5

19677-19686

L-EC

CADENA DE BYTES

Funcionalidad del producto = Otra (valor predeterminado)

0x4CE6-0x4CF5

19687-19702

L-EC

CADENA DE BYTES

Etiqueta de usuario de producto = My tags (valor predeterminado)

Identificación del módulo BSCM Modbus SL/ULP (solo arquitectura Modbus)

La tabla siguiente se aplica a los dos modos siguientes:

  • modo único Modbus SL

  • modo Modbus SL y ULP

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x2800-0x2809

10241-10250

L-EC

CADENA DE BYTES

Nombre de aplicación de usuario = ComPacT NSX (predeterminado)

0x280A-0x281F

10251-10272

Reservado

0x2D9D-0x2DDC

11678-11741

L

CADENA DE BYTES

URL del proveedor = https://www.se.com/

0x2DDE-0x2DED

11743-11758

L

CADENA DE BYTES

Familia de productos = Pasarela y servidor

0x2DEE-0x2DF5

11759-11766

L

CADENA DE BYTES

Gama de productos = ComPacT NSX

0x2DF6-0x2DFD

11767-11774

L

CADENA DE BYTES

Modelo de producto = BSCM Modbus SL/ULP

0x2DFE-0x2E05

11775-11782

L

CADENA DE BYTES

Revisión de firmware

0x2E2E-0x2E37

11823-11832

L

CADENA DE BYTES

Nombre del proveedor = Schneider Electric

0x2E38-0x2E41

11833-11842

L

CADENA DE BYTES

Código de producto = LV434220

0x2E5B-0x2E64

11868-11877

L

CADENA DE BYTES

Número de serie

0x2E7B

11900

L

INT16U

Identificador de producto = 15149 para BSCM Modbus SL/ULP

0x2E90-0x2E99

11921-11930

L

CADENA DE BYTES

Revisión de hardware

Leer identificación del dispositivo

La función Leer identificación del dispositivo se utiliza para acceder de forma estandarizada a la información necesaria para identificar un dispositivo. La descripción está compuesta por un conjunto de objetos (cadenas de caracteres ASCII).

En www.modbus.org hay disponible una descripción completa de la función Leer identificación del dispositivo.

La codificación para la identificación del módulo BSCM Modbus SL/ULP es la siguiente:

Nombre

Tipo

Descripción

Nombre del proveedor

CADENA DE BYTES

‘Schneider Electric’ (18 caracteres)

Código del producto

CADENA DE BYTES

LV434220

Revisión de firmware

CADENA DE BYTES

‘XXX.YYY.ZZZ’

URL del proveedor

CADENA DE BYTES

‘www.se.com’

Nombre del producto

CADENA DE BYTES

BSCM Modbus SL/ULP (LV434220)

Nombre del modelo

CADENA DE BYTES

Módulo de comunicación

Nombre de la aplicación de usuario

CADENA DE BYTES

ComPacT NSX (predeterminado)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?