DOCA0213ES-03

Tiempo de restablecimiento de medidas mínima/máxima

Descripción general

Los registros del tiempo de restablecimiento de medidas mínima/máxima permiten al usuario conocer todas las fechas relativas al último comando de restablecimiento mínimo/máximo.

El comando de restablecimiento mínimo/máximo (código de comando = 46728) puede restablecer el contenido de los registros de medidas mínima/máxima.

Se necesita una solicitud de lectura de 30 registros para leer el tiempo de restablecimiento de medidas mínima/máxima.

Tiempo de restablecimiento de medidas mínima/máxima

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x0B53–

0x0B55

2900–

2902

L

ULP DATE

Fecha y hora de restablecimiento de la corriente mínima/máxima Tipo de datos: ULP DATE

0x0B56-

0x0B58

2903–

2905

L

ULP DATE

Fecha y hora de restablecimiento de la tensión mínima/máxima.

0x0B59–

0x0B5B

2906–

2908

L

ULP DATE

Fecha y hora de restablecimiento de la potencia mínima/máxima (P, Q, S).

0x0B5C–

0x0B5E

2909–

2911

L

ULP DATE

Fecha y hora de restablecimiento del factor de potencia mínima/máxima y cosϕ.

0x0B5F–

0x0B61

2912–

2914

L

ULP DATE

Fecha y hora de restablecimiento de la distorsión armónica total mínima/máxima.

0x0B62–

0x0B64

2915–

2917

L

ULP DATE

Fecha y hora de restablecimiento de la demanda de corriente pico.

0x0B65–

0x0B67

2918–

2920

L

ULP DATE

Fecha y hora de restablecimiento de la demanda de potencia activa, reactiva y aparente pico.

0x0B68–

0x0B6A

2921–

2923

L

ULP DATE

Fecha y hora de restablecimiento de la frecuencia mínima/máxima.

0x0B6B–

0x0B6D

2924–

2926

L

ULP DATE

Fecha y hora de restablecimiento de la imagen térmica mínima/máxima del motor.

0x0B6E–

0x0B70

2927–

2929

L

ULP DATE

Fecha y hora del restablecimiento de la energía (activa, reactiva y aparente).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?