DOCA0213ES-03

Esquemas con interruptores automáticos ComPacT NSX

Descripción general

En función del tipo de interruptor automático utilizado, el usuario deberá conectar la interfaz de comunicación IFM con una de las siguientes configuraciones:

  • Conexión de la interfaz de comunicación IFM a la unidad de control MicroLogic 5, 6 o 7.

  • Conexión de la interfaz de comunicación IFM al módulo BSCM Modbus SL/ULP.

  • Conexión de la interfaz de comunicación IFM al módulo BSCM Modbus SL/ULP y la unidad de control MicroLogic 5, 6 o 7.

Para obtener más información, consulte DOCA0093•• Guía del usuario del sistema ULP.

Conexión ULP

Todas las configuraciones de conexión requieren el cable NSX o el cable aislado NSX.

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o arco eléctrico
  • Se prohíbe utilizar los cables NSX LV434200, LV434201 o LV434202 si la tensión del sistema es superior a 480 V CA o 480 V CC.
  • Es obligatorio utilizar el cable aislado NSX LV434204 si la tensión del sistema es superior a 480 V CA o 480 V CC e inferior o igual a 690 V CA o 690 V CC.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
AVISO
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
  • Los puertos RJ45 de la interfaz de comunicación IFM son solo para los módulos ULP.
  • Cualquier otro uso puede dañar la interfaz de comunicación IFM o el dispositivo conectado a la interfaz de comunicación IFM.
  • Para comprobar si un módulo ULP es compatible con los puertos RJ45 de la interfaz de comunicación IFM, consulte la DOCA0093•• Guía del usuario del sistema ULP.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Cuando no se utilice el segundo conector RJ45 ULP, debe cerrarse con una terminación de línea ULP:

A Cable NSX o cable RJ45 ULP

B Terminación de línea ULP

Conexión de la interfaz de comunicación IFM a la unidad de control MicroLogic 5, 6 o 7

A Interfaz de comunicación IFM Modbus SL para un interruptor automático

B Cable NSX

C Unidad de control MicroLogic 5, 6 o 7

Conexión de la interfaz de comunicación IFM con el módulo BSCM Modbus SL/ULP

A Interfaz de comunicación IFM Modbus SL para un interruptor automático

B Cable NSX

C Módulo BSCM Modbus SL/ULP

Conexión de la interfaz de comunicación IFM al módulo BSCM Modbus SL/ULP y la unidad de control MicroLogic 5, 6 o 7

A Interfaz de comunicación IFM Modbus SL para un interruptor automático

B Cable NSX

C Módulo BSCM Modbus SL/ULP

D Unidad de control MicroLogic 5, 6 o 7

Conexión de la interfaz de comunicación IFM con un interruptor automático para tensiones del sistema superiores a 480 V CA o 480 V CC

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o arco eléctrico
  • Se prohíbe utilizar el cable NSX aislado para tensiones del sistema superiores a 690 V CA o 690 V CC.
  • Es obligatorio utilizar el cable NSX aislado LV434204 si la tensión del sistema es superior a 480 V CA o 480 V CC e inferior o igual a 690 V CA o 690 V CC.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

A Interfaz de comunicación IFM Modbus SL para un interruptor automático

B Cable RJ45 ULP

C ULP aislado

D ULP aislado

E Módulo BSCM Modbus SL/ULP

F Conector para conexión interna del ComPacT NSX

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?