DOCA0213ES-03

Comandos de contadores

Preajustar contadores

El usuario puede leer los valores de los contadores de los registros del 571 al 578.

Para preajustar los contadores, el usuario debe configurar los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección Registro X Unidad Tipo Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

42638

Código de comando = 42638

0x1F40

8001

INT16U

22

Número de parámetros (bytes) = 22

0x1F41

8002

INT16U

4353

Destino = 4353 (0x1100)

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-0x1F44

8004-8005

CADENA DE BYTES

Contraseña del comando: Contraseña del perfil de usuario del administrador

0x1F45

8006

1

INT16U

0-65535

0-65534 = preajustar el valor del contador OF

65535 = no preajustar el contador OF

0x1F46

8007

1

INT16U

0-65535

0-65534 = preajustar el valor del contador SD

65535 = no preajustar el contador SD

0x1F47

8008

1

INT16U

0-65535

0-65534 = preajustar el valor del contador SDE

65535 = no preajustar el contador SDE

0x1F48

8009

1

INT16U

0-65535

0-65534 = preajustar el valor del contador de comandos de apertura del interruptor automático

65535 = no preajustar el contador de comandos de apertura del interruptor automático

0x1F49

8010

1

INT16U

0-65535

0-65534 = preajustar el valor del contador de comandos de cierre del interruptor automático

65535 = no preajustar el contador de comandos de cierre del interruptor automático

0x1F4A

8011

1

INT16U

0-65535

0-65534 = preajustar el valor del contador de comandos de restablecimiento del interruptor automático

65535 = no preajustar el contador de comandos de restablecimiento del interruptor automático

Configurar umbrales

El usuario puede leer los valores de los umbrales de los registros 581 a 582.

Para configurar los umbrales, el usuario debe configurar los registros de comandos de la siguiente manera:

Dirección

Registro

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

42639

Código de comando = 42639

0x1F40

8001

INT16U

22

Número de parámetros (bytes) = 22

0x1F41

8002

INT16U

4353

Destino = 4353 (0x1100)

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-0x1F44

8004-8005

CADENA DE BYTES

Contraseña del comando: Contraseña del perfil de usuario del administrador

0x1F45

8006

1

INT16U

0-65535

0-65534 = valor del umbral del contador OF

65535 = no cambiar el umbral del contador OF

0x1F46

8007

1

INT16U

65535

65535 (no se ha configurado ningún umbral para el contador SD)

0x1F47

8008

1

INT16U

65535

65535 (no se ha configurado ningún umbral para el contador SDE)

0x1F48

8009

1

INT16U

65535

65535 (no se ha configurado ningún umbral para el contador de comandos de apertura del interruptor automático)

0x1F49

8010

1

INT16U

0-65535

0-65534 = valor del umbral del contador de comandos de cierre del interruptor automático

65535 = no cambiar el umbral del contador de comandos de cierre del interruptor automático

0x1F4A

8011

1

INT16U

65535

65535 (no se ha configurado ningún umbral para el contador de comandos de restablecimiento del interruptor automático)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?