DOCA0213ES-03

Códigos de excepción Modbus

Respuestas de excepción

Las respuestas de excepción del cliente o un servidor pueden ser el resultado de errores de procesamiento de datos. Uno de los siguientes sucesos puede producirse tras una solicitud del cliente:

  • Si el servidor recibe la solicitud del cliente sin un error de comunicación y puede gestionar la solicitud correctamente, devuelve una respuesta normal.

  • Si el servidor no recibe la solicitud del cliente debido a un error de comunicación, no devuelve una respuesta. El programa del cliente procesa finalmente una condición de tiempo de espera superado para la solicitud.

  • Si el servidor recibe la solicitud del cliente, pero detecta un error de comunicación, no devuelve una respuesta. El programa del cliente procesa finalmente una condición de tiempo de espera superado para la solicitud.

  • Si el servidor recibe la solicitud del cliente sin un error de comunicación, pero no puede gestionarla (por ejemplo, la solicitud consiste en leer un registro que no existe), el servidor devuelve una respuesta de excepción para informar al cliente de la naturaleza del error.

Trama de excepción

El servidor envía una trama de excepción al cliente para notificar una respuesta de excepción. Una trama de excepción se compone de 4 campos:

Campo

Definición

Tamaño

Descripción

1

Número de servidor

1 byte

Destino de la solicitud

  • 1-247: Destino único

2

Código de función de excepción

1 byte

Código de función de solicitud + 128 (0x80)

3

Código de excepción

n bytes

Consulte el párrafo siguiente

4

Comprobación

2 bytes

CRC16 (para comprobar errores de transmisión)

Códigos de excepción

La trama de respuesta de excepción tiene dos campos que la diferencian de una trama de respuesta normal:

  • El código de función de excepción de la respuesta de excepción es igual al código de función de la solicitud original más 128 (0x80).

  • El código de excepción depende del error de comunicación que encuentre el servidor.

En la tabla siguiente se describen los códigos de excepción gestionados por el interruptor automático:

Código de excepción

Nombre

Descripción

01 (0x01)

Función no válida

El código de función recibido en la solicitud no es una acción autorizada para el servidor. El servidor puede encontrarse en un estado incorrecto para procesar una solicitud específica.

02 (0x02)

Dirección de datos no válida

La dirección de datos recibida por el servidor no es una dirección autorizada para el servidor.

03 (0x03)

Valor de datos no válido

El valor del campo de datos de la solicitud no es un valor autorizado para el servidor.

04 (0x04)

Error de dispositivo servidor

El servidor no puede realizar una acción solicitada debido a un error irrecuperable.

05 (0x05)

Acuse de recibo

El servidor acepta la solicitud, pero necesita mucho tiempo para procesarla.

06 (0x06)

Dispositivo servidor ocupado

El servidor está ocupado procesando otro comando. El cliente debe enviar la solicitud una vez que el servidor esté disponible.

07 (0x07)

Acuse negativo

El servidor no puede ejecutar la solicitud de programación enviada por el cliente.

08 (0x08)

Error de paridad en la memoria

El servidor detecta un error de paridad en la memoria al intentar leer la memoria ampliada.

10 (0x0A)

Ruta a la puerta de enlace no disponible

La puerta de enlace está sobrecargada o no está configurada correctamente.

11 (0x0B)

El dispositivo de puerta de enlace deseado no responde

El servidor no está presente en la red.

Dirección de datos no válida

En esta guía se describen los registros disponibles para cada módulo IMU con la última revisión del firmware. Si un registro descrito en la guía no se ha implementado en un módulo IMU que tiene una revisión del firmware antigua, se devuelve una respuesta de excepción con el código 02 (0x02), dirección de datos ilegal.

Puede actualizar el firmware de los módulos IMU mediante el software EcoStruxure Power Commission.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?