DOCA0213ES-03

Valores mínimos/máximos de medidas en tiempo real

Regla de medidas mínimas/máximas

Las medidas mínimas y máximas tienen en cuenta el valor absoluto de las medidas en tiempo real. Por lo tanto, se aplica la regla siguiente:

0<10<200<-400<600<-3800.

En este caso:

  • El valor mínimo = 0

  • El valor máximo = -3800

NOTA: Esta norma no se aplica al factor de potencia (PF) y al factor de potencia fundamental (cosϕ):
  • PFmax (o cosϕ máx.) se obtiene para el valor positivo más bajo de PF (o cosϕ).

  • PFmin (o cosϕ mín.) se obtiene para el valor negativo más alto de PF (o cosϕ).

El comando de restablecimiento mínimo/máximo (código de comando = 46728) puede restablecer el contenido de los registros de medidas en tiempo real mínimas/máximas.

Mínimo de medidas en tiempo real

Los registros 1300 a 1599 contienen los valores mínimos de los parámetros de medida en tiempo real:

  • El registro del valor mínimo de un parámetro de medida en tiempo real es igual al registro del parámetro de medida en tiempo real más 300.

    Ejemplos:

    • El registro 1300 contiene el valor mínimo de la tensión entre fases V12 (registro 1000).

    • El registro 1316 contiene el valor mínimo de la corriente en la fase 1 (registro 1016).

  • El orden de los registros es el mismo que el de las variables de medida en tiempo real.

  • Los factores de escala de los valores mínimos son los mismos que los de los parámetros de medida en tiempo real.

  • No están disponibles los valores mínimos de la tensión de desequilibrio y la corriente de desequilibrio.

  • No están disponibles los valores mínimos de Imin (registro 1026), Vmax (registro 1145) y Vmin (registro 1146).

Máximo de medidas en tiempo real

Los registros 1600 a 1899 contienen los valores máximos de los parámetros de medida en tiempo real:

  • El registro del valor máximo de un parámetro de medida en tiempo real es igual al registro del parámetro de medida en tiempo real más 600.

    Ejemplos

    • El registro 1600 contiene el valor máximo de la tensión entre fases V12 (registro 1000).

    • El registro 1616 contiene el valor máximo de la corriente en la fase 1 (registro 1016).

  • El orden de los registros es el mismo que el de las variables de medida en tiempo real.

  • Los factores de escala de los valores máximos son los mismos que los de los parámetros de medida en tiempo real.

  • No están disponibles los valores máximos de Imin (registro 1026), Vmax (registro 1145) y Vmin (registro 1146).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?