DOCA0213ES-03

Parámetros de red Modbus

Estado de bloqueo Modbus

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x2E72

11891

L

INT16U

1-3

Posición del conmutador de bloqueo de Modbus

  • 1 = El conmutador de bloqueo de Modbus está en posición bloqueada

  • 3 = El conmutador de bloqueo de Modbus está en posición abierta

Duración de la validez de los datos

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x306A

12395

L

s

INT16U

5-300 (en incrementos de 5 s)

Duración de la validez de los datos del conjunto de datos

Estado de detección de velocidad automática

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x306E

12399

L

INT16U

0-1

Estado de detección de velocidad automática

  • 0 = La detección de velocidad automática está deshabilitada

  • 1 = La detección de velocidad automática está habilitada (ajuste de fábrica)

Dirección Modbus de la interfaz de comunicación

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x306F

12400

L

INT16U

1-99

Dirección Modbus de la interfaz de comunicación

Paridad de Modbus

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x3070

12401

L

INT16U

1-3

Paridad de Modbus

  • 1 = sin paridad (ninguna)

  • 2 = paridad par (ajuste de fábrica)

  • 3 = paridad impar

Velocidad de transmisión Modbus

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x3071

12402

L

INT16U

5-8

Velocidad de transmisión Modbus

  • 5 = 4800 baudios

  • 6 = 9600 baudios

  • 7 = 19 200 baudios (ajuste de fábrica)

  • 8 = 38400 baudios

Número de bits de parada

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x3072

12403

L

INT16U

0-5

Número de bits de parada

  • 0 = sin cambios

  • 1 = Modbus estándar

  • 2 = 1/2 bit de parada

  • 3 = 1 bit de parada

  • 4 = 1 y 1/2 bits de parada

  • 5 = 2 bits de parada

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?