DOCA0213ES-03

Comando genéricos de la interfaz IFE/EIFE

Obtener hora actual

El comando de obtención de hora actual no está protegido por hardware. El comando de obtención de hora actual está aún habilitado cuando el conmutador de bloqueo del panel frontal de la interfaz IFE/EIFE está en posición de bloqueo.

Para obtener la hora actual de todos los módulos, establezca los registros de comando de la siguiente manera:

Dirección

Registro

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

768

Código de comando = 768

0x1F40

8001

INT16U

10

Número de parámetros (bytes) = 10

0x1F41

8002

INT16U

8704

Destino = 8704 (0x2200)

0x1F42

8003

INT16U

0

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-0x1F44

8004-8005

CADENA DE BYTES

0

Contraseña del comando = 0 (no se requiere contraseña)

Lo siguiente registros contienen los datos del tiempo:

  • El registro 8023 contiene el mes en el MSB, el día en el LSB.

  • El registro 8024 contiene el offset de año en el MSB (añada 2000 para obtener el año) y la hora en el LSB.

  • El registro 8025 contiene los minutos en el MSB, los segundos en el LSB.

  • El registro 8026 contiene los milisegundos.

Establecer hora absoluta

El comando de ajuste de hora absoluta está aún habilitado cuando el conmutador de bloqueo del panel frontal de la interfaz IFE/EIFE está en posición de bloqueo.

Para establecer la hora absoluta de todos los módulos IMU, establezca los registros de comandos de la siguiente manera:

Dirección

Registro

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

769

Código de comando = 769

0x1F40

8001

INT16U

18

Número de parámetros (bytes) = 18

0x1F41

8002

INT16U

8704

Destino = 8704 (0x2200)

0x1F42

8003

INT16U

0

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-0x1F44

8004-8005

CADENA DE BYTES

0

Contraseña del comando = 0 (no se requiere contraseña)

0x1F45 - 0x1F48

8006-8009

XDATE

Fecha y hora actual

NOTA: Los contadores de fecha y hora se restablecen al 1 de enero de 2000 cuando se extrae la batería interna de la unidad de control MicroLogic X, si la unidad de control no tiene ninguna otra fuente de alimentación.
NOTA: Si la interfaz IFE/EIFE no está configurada en modo SNTP, se debe establecer la hora absoluta de todos los módulos IMU periódicamente, debido a la deriva del reloj de cada módulo IMU. El periodo recomendado es de al menos cada 15 minutos.

Escribir el nombre de la aplicación del usuario

El nombre de la aplicación de usuario se puede leer de los registros 10242 a 10273Identificación de IMU.

Para escribir el nombre de la aplicación del usuario, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

1032

Código de comando = 1032

0x1F40

8001

INT16U

Número de parámetros (bytes) = depende de la longitud del nombre de la aplicación del usuario (hasta 46 caracteres)

0x1F41

8002

INT16U

0

Destino = 0 (0x0000)

0x1F42

8003

INT16U

0

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-0x1F44

8004-8005

CADENA DE BYTES

0

Contraseña del comando = 0 (no se requiere contraseña)

0x1F45-0x1F46

8006-8007

INT32U

17039366 = nombre de aplicación de usuario (carga 0x0104 en el registro 8006, 0x0081 en 8007)

0x1F46

8008

INT16U

2048

2048

0x1F48

8009

CADENA DE BYTES

  • MSB = primer carácter del nombre de la aplicación del usuario

  • LSB = segundo carácter del nombre de la aplicación del usuario

0x1F49-0x1F5F

8010-8038

CADENA DE BYTES

Depende de la longitud del nombre de la aplicación del usuario y finaliza con el carácter NULL 0x00

Establecer la duración de la validez de los datos

Este comando permite establecer la duración de la validez de los datos en los conjuntos de datos estándar y heredados.

La duración de la validez de los datos se puede leer en un registro Duración de la validez de los datos.

Para establecer la duración de la validez de los datos, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

41868

Código de comando = 41868

0x1F40

8001

INT16U

12

Número de parámetros (bytes) = 12

0x1F41

8002

INT16U

8705

Destino = 8705 (0x2201)

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-0x1F44

8004-8005

CADENA DE BYTES

Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario Administrador, Servicios, Ingeniero u Operador

0x1F45

8006

s

INT16U

5-300 (en incrementos de 5 s)

Duración de la validez de los datos

Ajuste de fábrica: 10 s

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?