DOCA0213ES-03

Lista de comandos y códigos de error de la unidad de control MicroLogic

Lista de comandos

En la tabla siguiente se enumeran los comandos de la unidad de control MicroLogic disponibles, sus códigos de comando correspondientes y los perfiles de usuario. Siga los procedimientos de ejecución de comandos.

Comando

Código de comando

Perfil de usuario

Protección de largo retardo

45192

Administrador

Protección de corto retardo

45193

Administrador

Protección de instantáneo

45194

Administrador

Protección de defecto a tierra

45195

Administrador

Protección de diferencial

45196

Administrador

Protección del neutro

45197

Administrador

Protección contra bloqueo

45448

Administrador

Protección contra defecto de carga

45449

Administrador

Protección contra desequilibrio

45450

Administrador

Protección de arranque prolongado

45451

Administrador

Confirmar una salida con enclavamiento

46216

Administrador u operador

Confirmar un disparo

46217

Administrador

Configurar presencia de ENVT

46472

Administrador

Restablecer mínimo/máximo

46728

Administrador u operador

Iniciar/parar sincronización

46729

Administrador u operador

Configuración de señal de flujo de potencia

47240

Administrador

Configuración de señal de factor de potencia

47241

Administrador

Configuración de modo de acumulación de energía

47242

Administrador

Configuración de demanda de corriente

47243

Administrador

Configuración de demanda de potencia

47244

Administrador

Configurar visualización de tensión nominal Vn

47245

Administrador

Rotación de fase

47246

Administrador

Códigos de error

Los códigos de error generados por las unidades de control MicroLogic son los códigos de error genéricosResultado del comando.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?