DOCA0213ES-03

Comandos de protección de la unidad de control MicroLogic

Protección de largo retardo

El usuario puede leer los parámetros de protección de largo retardo de los registros 8754 a 8763 Parámetros de protección de largo retardo.

Para establecer los parámetros de protección de largo retardo, el usuario debe configurar los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

45192

Código de comando = 45192

0x1F40

8001

INT16U

18

Número de parámetros (bytes) = 18

0x1F41

8002

INT16U

5121

Destino = 5121 (0x1401)

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-

0x1F44

8004–

8005

CADENA DE BYTES

Contraseña del comando: Contraseña del perfil de usuario del administrador

0x1F45

8006

1

A

INT16U

Valor del umbral de disparo Ir. El rango Ir depende de la corriente nominal In y de la posición del conmutador rotativo 1 de la unidad de control MicroLogic (Ir).

0x1F46

8007

1

ms

INT16U

500–

16000

Temporización tr (solo aplicación de distribución)

tr = 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000 ms

0x1F47

8008

INT16U

5-30

Clase de motor (solo aplicación de motor)

Valores posibles = 5, 10, 20, 30 s

0x1F48

8009

INT16U

1-2

Ventilación (solo aplicación de motor)

1 = auto, 2 = motor

Protección de corto retardo

El usuario puede leer los parámetros de protección de corto retardo de los registros 8764 a 8773 Parámetros de protección corto retardo.

Para establecer los parámetros de protección de corto retardo, el usuario debe configurar los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

45193

Código de comando = 45193

0x1F40

8001

INT16U

16

Número de parámetros (bytes) = 16

0x1F41

8002

INT16U

5121

Destino = 5121 (0x1401)

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-

0x1F44

8004–

8005

CADENA DE BYTES

Contraseña del comando: Contraseña del perfil de usuario del administrador

0x1F45

8006

10

INT16U

(1)

Coeficiente de Isd, ajustable en incrementos de 5.

Valor del umbral de disparo de Isd = (Ir) x (coeficiente de Isd) / 10

0x1F46

8007

1

ms

INT16U

0-400

Temporización tsd

tsd = 0, 100, 200, 300, 400 ms

Si tsd = 0 ms, entonces I2t debe estar desactivada.

0x1F47

8008

INT16U

0-1

Tipo de protección: 0 = I2t activada, 1 = I2t desactivada

Para la aplicación de motor, tsd = 0 ms e I2t está desactivada (valores fijos).

(1) Para la aplicación de distribución, el rango es 15-100. Para la aplicación de motor, el rango es 50-130.

Protección de instantáneo

El usuario puede leer los parámetros de protección de instantáneo de los registros 8774 a 8783 Parámetros de protección de instantáneo.

Para establecer los parámetros de protección de instantáneo, el usuario debe configurar los registros de comandos de la siguiente manera:

Dirección

Registro

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

45194

Código de comando = 45194

0x1F40

8001

INT16U

12

Número de parámetros (bytes) = 12

0x1F41

8002

INT16U

5121

Destino = 5121 (0x1401)

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-

0x1F44

8004–

8005

CADENA DE BYTES

Contraseña del comando: Contraseña del perfil de usuario del administrador

0x1F45

8006

10

INT16U

(1)

Coeficiente de Ii, ajustable en incrementos de 5.

Valor del umbral de disparo Ii = (In) x (coeficiente de Ii) / 10

(1) El rango del coeficiente de Ii depende del tamaño del interruptor automático:

  • para 100-160 A, el rango es 15-150.

  • para 250-400 A, el rango es 15-120.

  • para 630 A, el rango es 15-110.

Protección de defecto a tierra

El usuario puede leer los parámetros de protección de defecto a tierra de los registros 8784 a 8793 Parámetros de protección de defecto a tierra.

Para establecer los parámetros de protección de defecto a tierra, el usuario debe configurar los registros de comandos de la siguiente manera:

Dirección

Registro

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

45195

Código de comando = 45195

0x1F40

8001

INT16U

16

Número de parámetros (bytes) = 16

0x1F41

8002

INT16U

5121

Destino = 5121 (0x1401)

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-

0x1F44

8004–

8005

CADENA DE BYTES

Contraseña del comando: Contraseña del perfil de usuario del administrador

0x1F45

8006

100

INT16U

(1)

Coeficiente de Ig, ajustable en incrementos de 5. El valor se define mediante la posición del conmutador rotativo 2 (Ig) de la unidad de control MicroLogic.

Valor del umbral de disparo Ig = (In) x (coeficiente de Ig) / 100

0x1F46

8007

1

ms

INT16U

0-400

Temporización tg

tg = 0, 100, 200, 300, 400 ms

Si tg = 0 ms, entonces I2t debe estar desactivada.

0x1F47

8008

INT16U

0-1

Tipo de protección: 0 = I2t activada, 1 = I2t desactivada

Para la aplicación de motor, tg = 0 ms e I2t está desactivada (valores fijos).

(1) El coeficiente de Ig depende del calibre del sensor In y del conmutador rotativo de la unidad de control MicroLogic, si existe.

Por ejemplo, 0 (protección desactivada) o 0,40 In a In en incrementos de 0,05. El coeficiente de Ig no se puede establecer mediante la interfaz de comandos cuando el Ig de posición del conmutador rotativo MicroLogic está desactivado.

Protección de diferencial

El usuario puede leer los parámetros de protección de diferencial de los registros 8794 a 8803 Parámetros de protección de diferencial.

Para establecer los parámetros de protección de diferencial, el usuario debe configurar los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

45196

Código de comando = 45196

0x1F40

8001

INT16U

14

Número de parámetros (bytes) = 14

0x1F41

8002

INT16U

5121

Destino = 5121 (0x1401)

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-

0x1F44

8004–

8005

CADENA DE BYTES

Contraseña del comando: Contraseña del perfil de usuario del administrador

0x1F45

8006

1

mA

INT16U

0-FFFF

Reservado

0x1F46

8007

1

ms

INT16U

0-1000

Temporización tΔn

tΔn = 0, 60, 150, 500, 1000 ms

Si IΔn = 0,03 mA, entonces TΔn = 0 ms

Protección del neutro

La protección del neutro solo está disponible cuando el tipo de sistema en el registro 3314 es 30 o 41 Tipo de sistema.

El usuario puede leer los parámetros de protección del neutro de los registros 8916 a 8919 Parámetros de protección del neutro.

Para establecer los registros de la protección del neutro, el usuario debe configurar los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

45197

Código de comando = 45197

0x1F40

8001

INT16U

12

Número de parámetros (bytes) = 12

0x1F41

8002

INT16U

5121

Destino = 5121 (0x1401)

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-

0x1F44

8004–

8005

CADENA DE BYTES

Contraseña del comando: Contraseña del perfil de usuario del administrador

0x1F45

8006

INT16U

0-3

Valor del umbral de disparo del coeficiente del neutro

0 = desactivado

1 = 0,5

2 = 1,0

3 = OSN

Protección contra bloqueo

La protección contra bloqueo está disponible solo para aplicaciones de motor.

El usuario puede leer los parámetros de protección contra bloqueo de los registros 8900 a 8903 Parámetros de protección contra bloqueo.

Para establecer los parámetros de la protección contra bloqueo, el usuario debe configurar los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

45448

Código de comando = 45448

0x1F40

8001

INT16U

16

Número de parámetros (bytes) = 16

0x1F41

8002

INT16U

5121

Destino = 5121 (0x1401)

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-

0x1F44

8004–

8005

CADENA DE BYTES

Contraseña del comando: Contraseña del perfil de usuario del administrador

0x1F45

8006

INT16U

0-1

Activación: 0 = Desactivado, 1 = Activado

0x1F46

8007

10

INT16U

10-80

Coeficiente de Ijam, ajustable en incrementos de 1.

Valor del umbral de disparo Ijam = (Ir) x (coeficiente de Ijam) / 10

0x1F47

8008

1

s

INT16U

1-30

Temporización tjam

Protección contra defecto de carga

La protección contra defecto de carga está disponible solo para la aplicación de motor.

El usuario puede leer los parámetros de protección contra defecto de carga de los registros 8908 a 8911 Parámetros de protección contra defecto de carga.

Para establecer los parámetros de la protección contra defecto de carga, el usuario debe configurar los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

45449

Código de comando = 45449

0x1F40

8001

INT16U

16

Número de parámetros (bytes) = 16

0x1F41

8002

INT16U

5121

Destino = 5121 (0x1401)

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-

0x1F44

8004–

8005

CADENA DE BYTES

Contraseña del comando: Contraseña del perfil de usuario del administrador

0x1F45

8006

INT16U

0-1

Activación: 0 = Desactivado, 1 = Activado

0x1F46

8007

100

INT16U

30-90

Coeficiente de Iunderload, ajustable en incrementos de 1.

Valor del umbral de disparo Iunderload = (Ir) x (Iunderload) / 100

0x1F47

8008

1

s

INT16U

1-200

Temporización tunderload

Protección contra desequilibrio

La protección contra desequilibrio está disponible solo para la aplicación de motor.

El usuario puede leer los parámetros de protección contra desequilibrio de los registros 8904 a 8907 Parámetros de protección contra desequilibrio.

Para establecer los parámetros de la protección contra desequilibrio, el usuario debe configurar los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

45450

Código de comando = 45450

0x1F40

8001

INT16U

14

Número de parámetros (bytes) = 14

0x1F41

8002

INT16U

5121

Destino = 5121 (0x1401)

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-

0x1F44

8004–

8005

CADENA DE BYTES

Contraseña del comando: Contraseña del perfil de usuario del administrador

0x1F45

8006

1

%

INT16U

10-40

Coeficiente de Iunbal

0x1F46

8007

1

s

INT16U

1-10

Temporización tunbal

Protección de arranque prolongado

La protección de arranque prolongado está disponible solo para la aplicación de motor.

El usuario puede leer los parámetros de protección de arranque prolongado de los registros 8912 a 8915 Parámetros de protección de arranque prolongado.

Para establecer los parámetros de protección de arranque prolongado, el usuario debe configurar los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

45451

Código de comando = 45451

0x1F40

8001

INT16U

16

Número de parámetros (bytes) = 16

0x1F41

8002

INT16U

5121

Destino = 5121 (0x1401)

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-

0x1F44

8004–

8005

CADENA DE BYTES

Contraseña del comando: Contraseña del perfil de usuario del administrador

0x1F45

8006

INT16U

0-1

Activación: 0 = Desactivado, 1 = Activado

0x1F46

8007

10

INT16U

10-80

Coeficiente de Ilongstart, ajustable en incrementos de 1.

Valor del umbral de disparo Ilongstart = (Ir) x (coeficiente de Ilongstart) / 10

0x1F47

8008

1

s

INT16U

1-200

Temporización tlongstart

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?