DOCA0213ES-03

Lista de comandos de la interfaz de comunicación IFM

Lista de comandos

En la tabla siguiente se enumeran los comandos de la interfaz de comunicación IFM, sus códigos de comando correspondientes y los perfiles de usuario. Siga los procedimientos de ejecución de comandos como corresponde.

Comando

Código de comando

Perfil de usuario

Obtener hora actual

768

No se requiere contraseña.

Establecer hora absoluta

769

No se requiere contraseña.

Leer la ubicación y el nombre de la IMU

1024

No se requiere contraseña.

Escribir el nombre de la aplicación del usuario

1032

No se requiere contraseña.

Establecer la duración de la validez de los datos

41868

Administrador, Servicios, Ingeniero u Operador

Códigos de error

Los códigos de error generados por la interfaz de comunicación IFM son los códigos de error genéricos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?