DOCA0213ES-03

Introducción

Descripción general

La interfaz de comunicación IFE permite la conexión de una unidad funcional inteligente (IMU) con un interruptor automático ComPacT, PowerPacT o MasterPacT a una red Ethernet. Cada interruptor automático tiene su propia interfaz de comunicación IFE y dirección IP correspondiente.

Tipos de interfaz de comunicación IFE

Existen dos tipos de interfaz de comunicación IFE:

  • Interfaz de comunicación IFE Ethernet para un interruptor automático con número de referencia LV434001

    Este tipo de interfaz de comunicación IFE es una interfaz Ethernet para los interruptores automáticos ComPacT, PowerPacT y MasterPacT.

    NOTA: La interfaz de comunicación IFE con número de referencia LV434001 sustituye totalmente a la interfaz de comunicación IFE con número de referencia LV434010. El número de referencia LV434001 incorpora la función de reloj de tiempo real (RTC) y permite conexiones ULP de hasta 20 m (65,6 ft). El número de referencia LV434010 tiene una limitación teórica de 5 m (16,4 ft) durante la vida útil de la interfaz de comunicación IFE.
  • Servidor de panel IFE Ethernet con número de referencia LV434002

    Este tipo de interfaz de comunicación IFE es una interfaz Ethernet para interruptores automáticos ComPacT, PowerPacT y MasterPacT y un servidor para los dispositivos Modbus SL (línea serie) conectados.

    NOTA: El servidor IFE con número de referencia LV434002 sustituye totalmente al servidor IFE con número de referencia LV434011. El número de referencia LV434002 incorpora la función de reloj de tiempo real (RTC) y permite conexiones ULP de hasta 20 m (65,6 ft). El número de referencia LV434011 tiene una limitación teórica de 5 m (16,4 ft) durante la vida útil del servidor IFE.

Características de la interfaz de comunicación IFE

Las principales características de la interfaz de comunicación IFE son:

  • Puerto Ethernet doble para una conexión en cadena margarita simple

  • Servicio web de perfil del dispositivo para la detección de la interfaz de comunicación IFE en la red de área local (LAN)

  • Compatible con ULP para la localización de la interfaz de comunicación IFE en el panel

  • Interfaz Ethernet para interruptores automáticos ComPacT, PowerPacT y MasterPacT

  • Servidor para los dispositivos Modbus SL conectados (solo para el servidor IFE con número de referencia LV434002)

  • Páginas web de configuración incorporadas

  • Páginas web de supervisión incorporadas

  • Páginas web de control incorporadas

  • Alarma de notificación por correo electrónico integrada para interruptor automático conectado a la interfaz de comunicación IFE.

NOTA: El interruptor integrado de la interfaz de comunicación IFE no es compatible con la topología en anillo, ya que no dispone de la función de protección en bucle.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?