DOCA0213ES-03

Identificación y registros de estado de la interfaz IFE/EIFE

Revisión del firmware de la interfaz IFE/EIFE

La revisión del firmware de la interfaz IFE/EIFE empieza en el registro 11776 y tiene una longitud máxima de ocho registros.

La revisión del firmware es una cadena ASCII con el formato XXX.YYY.ZZZ, donde:

  • XXX = versión principal (000-127)

  • YYY = versión secundaria (000-255)

  • ZZZ = número de revisión (000-255)

El carácter NULL termina el número de revisión.

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x2DDF-0x2DEE

11744-11759

L

CADENA DE BYTES

Familia de dispositivos

0x2DEF-0x2DF6

11760-11767

L

CADENA DE BYTES

Gama de productos

0x2DF7-0x2DFE

11768-11775

L

CADENA DE BYTES

Modelo del producto

0x2DFF-0x2E04

11776-11781

L

CADENA DE BYTES

Revisión de firmware

Revisión de hardware de la interfaz IFE/EIFE

La revisión del hardware de la interfaz IFE/EIFE empieza en el registro 11784 y tiene una longitud máxima de ocho registros.

La revisión de hardware es una cadena ASCII con el formato XXX.YYY.ZZZ, donde:

  • XXX = versión principal (000-127)

  • YYY = versión secundaria (000-255)

  • ZZZ = número de revisión (000-255)

El carácter NULL termina el número de revisión.

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x2E07-0x2E0C

11784-11789

L

CADENA DE BYTES

Revisión de hardware

Identificación de IMU

La identificación de la IMU puede configurarse mediante el software EcoStruxure Power Commission. Cuando no están programados, los registros de identificación de IMU devuelven 0 (0x0000).

La pantalla FDM121 muestra los 14 primeros caracteres del nombre de la IMU.

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x2801-0x2820

10242-10273

L-EC

CADENA DE BYTES

Nombre de la aplicación de usuario

Nombre de dispositivo utilizado para obtener la dirección IP por DHCP y también el nombre descriptivo en el descubrimiento de dispositivos DPWS.

Ejemplo: IFE-0A129F’

La longitud máxima es de 64 caracteres.

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x2E2F-0x2E38

11824-11833

L

CADENA DE BYTES

Nombre del proveedor = ‘Schneider Electric’

0x2E39-0x2E42

11834-11843

L

CADENA DE BYTES

Código de producto:

  • 'LV434001' o 'LV434010' = Comunicación IFE-Ethernet Modbus TCP/IP

  • 'LV434002' o 'LV434011' = Comunicación IFE-Ethernet Modbus TCP/IP cliente

  • 'LV851001' = Interfaz Ethernet incorporada EIFE

0x2E43-0x2E44

11844-11845

Reservado

Posición de conmutador de bloqueo

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x2E72

11891

L

INT16U

1,3

Posición de conmutador de bloqueo

  • 1 = El conmutador de bloqueo está en posición bloqueada

  • 3 = El conmutador de bloqueo está en posición desbloqueada

Fecha y hora actuales

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x2E73-0x2E76

11892-11895

L-EC

DATETIME

Fecha y hora actuales en formato DATETIME

0x2E77–

0x2E78

11896–

11897

L

Segundos

INT32U

0x00-0xFFFFFFFF

Número de segundos contados desde el último inicio

Identificación del producto

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x2E7C

11901

L

INT16U

17100-17101

Identificación del producto:

  • 17100 para la interfaz de comunicación Ethernet IFE para un interruptor automático (‘LV434001’ o ‘LV434010’)

  • 17101 para el servidor de panel IFE Ethernet (‘LV434002’ o ‘LV434011’)

  • 17107 para la interfaz EIFE Ethernet incorporada (‘LV851001’)

Duración de la validez de los datos

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x306A

12395

L

s

INT16U

5-300 (en incrementos de 5 s)

Duración de la validez de los datos del conjunto de datos

Leer identificación del dispositivo

La función Leer identificación del dispositivo se utiliza para acceder de forma estandarizada a la información necesaria para identificar un dispositivo. La descripción está compuesta por un conjunto de objetos (cadenas de caracteres ASCII).

En www.modbus.org hay disponible una descripción completa de la función Leer identificación del dispositivo.

La codificación para la identificación de la interfaz IFE/EIFE es la siguiente:

Nombre

Tipo

Descripción

Nombre del proveedor

CADENA DE BYTES

‘Schneider Electric’ (18 caracteres)

Código del producto

CADENA DE BYTES

  • 'LV434001' o 'LV434010'

  • 'LV434002' o 'LV434011'

  • ‘LV851001’ (EIFE)

Revisión de firmware

CADENA DE BYTES

‘XXX.YYY.ZZZ’

URL del proveedor

CADENA DE BYTES

‘www.se.com’ (26 caracteres)

Nombre de producto

CADENA DE BYTES

  • Para la interfaz de comunicación Ethernet IFE para un interruptor automático (LV434001 o LV434010):

    ‘Interfaz Ethernet para interruptores automáticos LV’

  • Para el servidor de panel Ethernet IFE (LV434002 o LV434011):

    ‘Interfaz Ethernet para interruptores automáticos LV + pasarela’

  • Para la interfaz Ethernet EIFE (LV851001):

    "Interfaz Ethernet integrada para interruptores automáticos LV"

Familia

CADENA DE BYTES

‘Pasarela y servidor’

Rango

CADENA DE BYTES

‘Enerlin’X’

Modelo

CADENA DE BYTES

"Interfaz IFE Ethernet", "IFE/pasarela" o "Interfaz EIFE Ethernet".

ID del producto

INT16U

ID de producto del núcleo de IMU:

  • 17100 = IFE sin pasarela

  • 17101 = IFE con pasarela

  • 17107 = EIFE

Dirección MAC del servidor IFE/EIFE

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x2E7D–

0x2E7F

11902–

11904

L

INT16U

Dirección MAC de la interfaz IFE/EIFE codificada en 3 registros (6 bytes) en formato hexadecimal.

Ejemplo: La dirección MAC 00:80:F4:02:12:34 (o 00-80-F4-02-12-34) se codifica en formato hexadecimal de la siguiente manera: 0080F4021234 (0x00 0x80 0xF4 0x02 0x12 0x34).

Fecha y hora de fabricación

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x2E89–

0x2E8C

11914–

11917

L

DATETIME

Fecha y hora de fabricación

Número de serie de la interfaz de comunicación IFE

El número de serie de la interfaz de comunicación IFE está compuesto por un máximo de 11 caracteres alfanuméricos con el siguiente formato: PPYYWWDnnnn.

  • PP = código de planta

  • YY = año de fabricación (05-99)

  • WW = semana de fabricación (01-53)

  • D = día de fabricación (1-7)

  • nnnn = número de producción del dispositivo en el día (0001-9999)

Se necesita una solicitud de lectura de seis registros para leer el número de serie de la interfaz de comunicación IFE.

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x02E91

11922

L

CADENA DE BYTES

‘PP’

0x02E92

11923

L

CADENA DE BYTES

‘05’-‘99’

‘YY’

0x02E93

11924

L

CADENA DE BYTES

‘01’-‘53’

‘WW’

0x02E94

11925

L

CADENA DE BYTES

D: ‘1’-‘7’

n: ‘0’-‘9’

‘Dn’

0x02E95

11926

L

CADENA DE BYTES

‘00’-‘99’

‘nn’

0x02E96

11927

L

CADENA DE BYTES

‘0’-‘9’

‘n’ (el carácter NULL termina el número de serie)

Número de serie de la interfaz EIFE

El número de serie de la interfaz EIFE se compone de un máximo de 16 caracteres alfanuméricos con el formato siguiente: PPPPPPYYWWDLnnn.

  • PPPPPP = código de planta

  • YY = año de fabricación (05-99)

  • WW = semana de fabricación (01-53)

  • D = día de fabricación (1-7)

  • L = número de línea o máquina (0-9 o a-z)

  • nnnn = número de producción del dispositivo en el día (0001-9999)

Se necesita una solicitud de lectura de 8 registros para leer el número de serie de la interfaz EIFE.

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x02E91-0x02E93

11922-11924

L

CADENA DE BYTES

‘PPPPPP’

0x02E94

11925

L

CADENA DE BYTES

‘05’-‘99’

‘YY’

0x02E95

11926

L

CADENA DE BYTES

‘01’-‘53’

‘WW’

0x02E96

11927

L

CADENA DE BYTES

D: ‘1’-’7’

L: ‘0’-’9’ o ‘a’-’z’

‘DL’

0x02E97-0x02E98

11928-11929

L

CADENA DE BYTES

"0000"-"9999"

‘nnnn’

Parámetros Modbus del servidor IFE

Estos parámetros son válidos únicamente para el servidor de panel IFE.

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x306F

12400

L

INT16U

Dirección Modbus del servidor IFE (siempre 255)

0x3070

12401

L

INT16U

1-3

Paridad Modbus:

  • 1 = sin paridad

  • 2 = paridad par (ajuste de fábrica)

  • 3 = paridad impar

0x3071

12402

L

INT16U

5-8

Velocidad de transmisión Modbus:

  • 5 = 4800 baudios

  • 6 = 9600 Baud

  • 7 = 19 200 Baud (ajuste de fábrica)

  • 8 = 38 400 Baud

0x3072

12403

L

INT16U

1,3,5

Número de bits de parada:

  • 1 = Automático (ajuste de fábrica)

  • 3 = 1 bits de parada

  • 5 = 2 bits de parada

Sincronización de fecha/hora

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x3098-0x30B7

12441-12472

L

CADENA DE BYTES

El tipo de uso de la fuente para la sincronización:

  • ‘SNTP automático’

  • ‘Modbus manual’

  • ‘ULP manual’

  • ‘Página web manual’

0x30B8-0x30BB

12473-12476

L

DATETIME

Fecha y hora de la última sincronización

0x30BC-0x30BD

12477-12478

L

s

FLOAT32

Tiempo desde la última sincronización

0x30BE

12479

L

INT16U

0-2

Estado de la sincronización de tiempo automática

  • 0 = SNTP deshabilitado

  • 1 = SNTP con error

  • 2 = SNTP correcto

0x30BF

12480

L

INT16

SNTP con error en recuento

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?