DOCA0213ES-03

Introducción

Descripción general

La interfaz de comunicación IFM Modbus SL para un interruptor automático permite que una unidad funcional inteligente (IMU) con un interruptor automático ComPacT, PowerPacT o MasterPacT se conecte a una red Modbus de línea serie Modbus SL RS-485 de dos hilos. Cada interruptor automático tiene su propia interfaz de comunicación IFM y dirección Modbus correspondiente.

Tipos de interfaz de comunicación IFM

El número de referencia de la interfaz de comunicación IFM es LV434000. La interfaz de comunicación IFM con el número de referencia LV434000 sustituye por completo a la interfaz de comunicación IFM con el número de referencia TRV00210 o STRV00210.

NOTA:
  • Los datos de interfaz de comunicación IFM para la interfaz de comunicación IFM con el número de referencia LV434000 son los mismos que para la interfaz de comunicación IFM con número de referencia TRV00210 o STRV00210.

  • Las interfaces de comunicación IFM con número de referencia TRV00210 o STRV00210 no son compatibles con los interruptores automáticos MasterPacT MTZ.

Características de la interfaz de comunicación IFM

Las principales características de la interfaz de comunicación IFM son:

  • Una única interfaz de línea serie Modbus incluida en:

    • la interfaz de conector RJ45

    • la interfaz de conexión de apilado

  • Conmutadores rotativos de la HMI para configuración de la dirección y opción de candado

  • Botón pulsador para función de prueba

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?