DOCA0213ES-03

Entradas digitales

Asignación de registro de entrada digital

Cada descripción de entrada digital está formada por 80 registros. El orden y la descripción de las entradas digitales 2, 3, 4, 5 y 6 son los mismos que los de la entrada digital 1.

Módulo IO

Número de entrada digital

Direcciones de entrada digital

Registros de entrada digital

IO 1

I1

0x3669-0x36B8

13930-14009

I2

0x36B9-0x3708

14010-14089

I3

0x3709-0x3758

14090-14169

I4

0x3759-0x37A8

14170-14249

I5

0x37A9-0x37F8

14250-14329

I6

0x37F9-0x3848

14330-14409

IO 2

I1

0x4221-0x4270

16930-17009

I2

0x4271-0x42C0

17010-17089

I3

0x42C1-0x4310

17090-17169

I4

0x4311-0x4360

17170-17249

I5

0x4361-0x43B0

17250-17329

I6

0x43B1-0x4400

17330-17409

Registros de la entrada digital 1 de IO 1

El orden y la descripción de los registros de la entrada digital 1 de IO 2 son los mismos que los de IO 1:

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Rango

Bit

Descripción

0x3669

13930

L

INT16U

Calidad de cada bit del registro 13931:

  • 0 = No válido

  • 1 = Válido

0x366A

13931

L

INT16U

0

Estado de entrada digital

  • 0 = desactivado

  • 1 = activado

1

Estado forzado de entrada digital:

  • 0 = No forzado

  • 1 = Forzado

2-15

Reservado

0x366B-0x366E

13932-13935

L

DATETIME

Marca de tiempo para la última transición de la entrada:

  • El último flanco ascendente de la entrada está configurado como NO (contacto normalmente abierto)

  • El último flanco descendente de la entrada está configurado como NC (contacto normalmente cerrado)

Válido si el tipo de señal de entrada es una entrada digital normal (no válido para entrada digital de impulsos).

0x366F–0x3670

13936-13937

Reservado

0x3671-0x3672

13938-13939

L

INT32U

0-4294967294

Valor de contador de entrada

Este contador incrementa para cada flanco ascendente de la entrada.

Válido si el tipo de señal de entrada es entrada digital normal.

0x3673-0x3676

13940-13943

L

DATETIME

Marca de tiempo del último preajuste/restablecimiento de contador de cambio de entrada

Válido si el tipo de señal de entrada es entrada digital normal.

0x3677-0x3678

13944-13945

L

INT32U

0-4294967294

Número de impulsos recibidos

Válido si el tipo de señal de entrada es entrada digital de impulsos.

0x3679-0x367C

13946-13949

L

INT64

Valor de consumo reiniciable

Valor = masa de impulsos x número de impulsos recibidos

Válido si el tipo de señal de entrada es entrada digital de impulsos.

0x367D-0x3680

13950-13953

L

INT64

Valor de consumo acumulado no reiniciable

Válido si el tipo de señal de entrada es entrada digital de impulsos.

0x3681-0x3684

13954-13957

L

DATETIME

Marca de tiempo del último restablecimiento de valor de consumo reiniciable

Válido si el tipo de señal de entrada es entrada digital de impulsos.

0x3685-0x3686

13958-13959

L

E

FLOAT32

Cálculo de potencia

Válido si

  • El tipo de señal de entrada es entrada digital de impulsos

  • La entrada de impulsos es del contador de impulsos de Energía

0x3687-0x369E

13960-13983

L

CADENA DE BYTES

Identificación de entrada digital codificada con 45 caracteres ASCII(1)

0x369F-0x36A0

13984-13985

L

s

FLOAT32

0,003-1

Tiempo de filtrado de entrada digital 1

0x36A1

13986

L

INT16U

0-1

Tipo de contacto de entrada(1)

  • 0 = NO (contacto normalmente abierto, ajuste de fábrica)

  • 1 = NC (contacto normalmente cerrado)

0x36A2

13987

L

INT16U

0-1

Tipo de señal de entrada(1)

  • 0 = entrada digital normal (ajuste de fábrica)

  • 1 = entrada digital de impulsos

0x36A3

13988

L

INT16U

0-1

Polaridad de impulsos(1)

  • 0 = de menor a mayor (ajuste de fábrica)

  • 1 = de mayor a menor

Válido si el tipo de señal de entrada es entrada digital de impulsos.

0x36A4

13989

L

INT16U

1-4

Unidad de impulso(1)

  • 1 = Wh (vatios-hora, ajuste de fábrica)

  • 2 = VARh (voltamperios reactivos-hora)

  • 3 = VAh (voltamperios-hora)

  • 4 = m3 (metros cúbicos)

Válido si el tipo de señal de entrada es entrada digital de impulsos.

0x36A5-0x36A6

13990-13991

L

FLOAT32

1-16777215

Masa de impulsos(1) (2)

Válido si el tipo de señal de entrada es entrada digital de impulsos.

Ajuste de fábrica = 1.0

0x36A7-0x36A8

13992-13993

L

INT32U

1-4294967294

Valor umbral de contador de entrada(1)

Válido si el tipo de señal de entrada es entrada digital normal.

Ajuste de fábrica = 5000

0x36A9-0x36B8

13994-14009

Reservado

(1) Valor ajustado con el software EcoStruxure Power Commission.

(2) Ejemplos:

  • Si cada impulso entrante representa 125 kWh, como los datos de consumo se han de expresar en vatios-hora, la masa de impulsos de consumo es 125.000.

  • Si cada impulso entrante representa 1 galón americano, como los datos de consumo se han de expresar en metros cúbicos, la masa de impulsos de consumo es 0,003785.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?