Configuración de canales Smart Link Modbus
Presentación
Para dispositivos Smart Link configurados en las páginas web del Panel Server, puede configurar cada uno de los canales disponibles en . Se muestra la información siguiente:
| Nombre del parámetro | Descripción |
|---|---|
|
Estado de datos |
Indica el estado de los datos. |
|
Último estado de sincronización |
Indica si la última sincronización se ha realizado correctamente. |
|
Actualizar la configuración |
Haga clic en este botón para actualizar la configuración. |
|
Tabla con configuración de canal indicador |
Las columnas de la tabla muestran la siguiente información para cada canal:
|
Procedimiento para configurar canales
Siga este procedimiento para configurar canales:
-
Haga clic en el icono del lápiz para abrir la configuración de un canal.
Resultado: Los campos editables se abren debajo de la tabla de canales.
-
Seleccione el tipo de E/S de la siguiente lista:
-
No conectado
-
Dispositivo cableado
-
Contador de pulsos
-
E/S estándar
Los ajustes que se muestran a continuación son para la configuración de un Cableado. La configuración para Contador de pulsos y E/S estándar es la misma que la de las entradas digitales del Panel Server, que se describen en el tema específico.
-
-
Seleccione el tipo de dispositivo para Entrada 1.
NOTA: Si selecciona OF24 como el tipo de dispositivo, también debe introducir datos para Entrada 2. -
Introduzca los datos para Entrada 1 en los campos; consulte la siguiente tabla para obtener más información sobre los parámetros.
Tablas de parámetros
Entrada 1
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
|
Nombre |
Escriba el nombre de la entrada del dispositivo. |
|
Etiqueta |
Escriba la etiqueta de entrada. |
|
Producto |
Seleccione el tipo de producto en la lista, como datos de contextualización. |
|
Uso |
Seleccione el uso en la lista, como datos de contextualización. |
|
Zona |
Seleccione la zona en la lista, como datos de contextualización. Haz clic en el icono Configuración para:
Para más información sobre la creación, modificación y eliminación de zonas, consulte Gestión de zonas. |
|
Contextualización de E/S con tipo de E/S E/S estándar |
Seleccione los datos de contextualización en la lista. NOTA: Consulte la siguiente tabla para la interpretación de Significado de entrada = 0 y Significado de
entrada = 1 para determinados elementos de señal.
|
En entradas configuradas como E/S estándar, para las siguientes selecciones de Contextualización de E/S, se muestra un resultado para Significado de entrada = 0 y Significado de entrada = 1 que debe interpretarse como se muestra en la tabla siguiente. Para otras selecciones de Contextualización de E/S, el resultado mostrado no requiere interpretación.
| Contextualización (Elemento de señalización) | Visualización | Interpretación | ||
|---|---|---|---|---|
| Significado de la entrada = 0 | Significado de la entrada = 1 | Significado de la entrada = 0 | Significado de la entrada = 1 | |
|
Estado del indicador de disparo (SD) |
Activado |
Desactivado |
Fallo |
Sin fallos |
|
Estado del indicador de disparo eléctrico (SDE) |
Activado |
Desactivado |
Fallo |
Sin fallos |
|
Fallo de diferencial |
Activado |
Desactivado |
Fallo |
Sin fallos |
|
Fallo a tierra |
Activado |
Desactivado |
Fallo |
Sin fallos |
|
Parada forzada de rueda libre |
Desactivado |
Activado |
Inactivo |
Activo |
|
Estado de la batería |
Funcionamiento correcto |
Error |
Funcionamiento correcto |
Fallo |
|
Protección avanzada |
Fallo |
Sin fallos |
Fallo |
Funcionamiento correcto |
|
Precalentamiento del motor |
Desactivado |
Activado |
Desactivado |
Precalentar |
|
Estado del SAI |
Funcionamiento correcto |
Error |
Funcionamiento correcto |
Fallo |
|
Modo de funcionamiento del SAI |
Suministro |
En espera |
Suministro |
Derivación |
|
Subtemperatura |
Sin subtemperatura |
Subtemperatura |
Inactivo |
Activo |
|
Sobretemperatura |
Sin sobretemperatura |
Sobretemperatura |
Inactivo |
Activo |
|
Estado del equipo |
Detenido |
En ejecución |
Parada |
Arranque |
|
Estado de tarifa (1-5) |
Desactivado |
Activado |
Inactivo |
Activo |