DOCA0172FR-19

Configuration de voies Modbus Smart Link

Présentation

Pour les produits Smart Link configurés dans les pages Web de Panel Server, il est possible de configurer chacune des voies disponibles sous Paramètres > Produits Modbus > Configuration des paramètres de voie. Les informations suivantes s’affichent :

Nom du paramètre Description

Statut des données

Indique le statut des données.

Dernier état de synchronisation

Indique si la dernière synchronisation a réussi.

Actualiser la configuration

Cliquez sur ce bouton pour actualiser la configuration.

Tableau indiquant la configuration des voies

Les colonnes du tableau affichent les informations suivantes pour chaque voie :

  • Numéro de voie

  • Nom de l'entrée 1

  • Nom de l'entrée 2

  • Nom de la sortie

Procédure de configuration des voies

Procédez comme suit pour configurer les voies :

  1. Cliquez sur l'icône de crayon pour ouvrir la configuration d'une voie.

    Résultat : Les champs modifiables s'ouvrent sous le tableau des voies.

  2. Sélectionnez le Type d'E/S dans la liste suivante :

    • Non connecté

    • Dispositif câblé

    • Compteur impulsionnel

    • E/S standard

    Les paramètres indiqués ci-après correspondent à la configuration d'un Dispositif câblé. Pour les types Compteur impulsionnel et E/S standard, les paramètres sont les mêmes que pour les entrées numériques de Panel Server qui sont décrites dans la section spécifique.

  3. Sélectionnez le Type de dispositif pour Entrée 1.

    NOTE: Si vous sélectionnez OF24 comme Type de dispositif, vous devez en plus saisir des données pour Entrée 2.

  4. Renseignez les champs relatifs à Entrée 1 en vous reportant au tableau suivant pour plus d'informations sur les paramètres.

Tableaux de paramètres

Entrée 1

Paramètre Description

Nom

Entrez le nom d'entrée de l'appareil.

Etiquette

Indiquez le libellé de l'entrée.

Produit

Sélectionnez le type de produit consommé dans la liste, en tant que données de contextualisation.

Usage

Sélectionnez l'utilisation dans la liste, en tant que données de contextualisation.

Zone

Sélectionnez la zone dans la liste, en tant que données de contextualisation.

Cliquez sur l'icône Paramètres pour :

  • Créer une nouvelle zone

  • Modifier un nom de zone

  • Supprimer une zone

Pour plus d'informations sur la création, la modification et la suppression de zones, voir Gestion des zones.

Contextualisation des E/S avec le type E/S standard

Sélectionnez les données de contextualisation dans la liste.

NOTE: Se référer au tableau suivant pour l'interprétation de Signification de l'entrée = 0 et Signification de l'entrée = 1 pour certains éléments de signal.

Pour les entrées configurées comme E/S standard, les sélections suivantes de Contextualisation des E/S affichent un résultat pour Signification de l'entrée = 0 et Signification de l'entrée = 1 qui doit être interprété comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Pour les autres sélections de Contextualisation des E/S, le résultat affiché ne nécessite aucune interprétation.

Contextualisation (élément de signal) Affiché Interprétation
Signification de l’entrée = 0 Signification de l’entrée = 1 Signification de l’entrée = 0 Signification de l’entrée = 1

Statut de l’indicateur de déclenchement (SD)

Allumé

Éteint

En défaut

Pas de défaut

Statut de l’indicateur de déclenchement électrique (SDE)

Allumé

Éteint

En défaut

Pas de défaut

Défaut de fuite à la terre

Allumé

Éteint

En défaut

Pas de défaut

Défaut à la terre

Allumé

Éteint

En défaut

Pas de défaut

Arrêt roue libre forcé

Éteint

Allumé

Inactif

Actif

Statut de la batterie

OK

Erreur

OK

En défaut

Protection avancée

En défaut

Pas de défaut

En défaut

OK

Préchauffage moteur

Éteint

Allumé

Éteint

Préchauffage

Statut onduleur

OK

Erreur

OK

En défaut

Mode de fonctionnement onduleur

Approvisionnement

Veille

Approvisionnement

Bypass

Température insuffisante

Pas de sous-température

Sous-température

Inactif

Actif

Température excessive

Pas de sur-température

Surtempérature

Inactif

Actif

Statut de l’équipement

Arrêté

En fonctionnement

Arrêt

Démarrage

Statut tarifaire (1-5)

Éteint

Allumé

Inactif

Actif

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?