DOCA0172ES-19

Configuración de dispositivos de control PowerTag a través de las páginas web

Presentación

PowerTag Los dispositivos de control se pueden configurar mediante las páginas web del Panel Server.

Procedimiento de configuración

Para configurar los dispositivos de control PowerTag, siga el procedimiento descrito en Configuración de dispositivos inalámbricos en páginas web.

Tablas de parámetros

Identificación

Consulte Configuración de dispositivos inalámbricos en páginas web.

Ajustes de comunicación

Nombre del parámetro Descripción

Período(s) de comunicación

Cuando esté disponible para el dispositivo inalámbrico seleccionado, puede establecer el período de comunicación en un valor diferente del establecido en el nivel de dispositivos de la familia. Seleccione un valor de entre 5 y 120 segundos de la lista.

Modbus virtual

Consulte Configuración de dispositivos inalámbricos en páginas web.

Configuración de entrada/salida

Nombre del parámetro Descripción

Control local

Activa o desactiva el control local.

IMPORTANTE: Si está desactivado Control local, el dispositivo no admite el control manual.

Tipo de configuración

Seleccione un valor de la lista:

  • Contactor sin bucle de retroalimentación: Configure los parámetros de salida y entrada por separado.

  • Contactor con bucle de retroalimentación

  • Telerruptor

Los parámetros que se muestren dependerán de la selección del tipo de configuración. Consulte los detalles en las siguientes tablas.

Parámetros de Contactor sin bucle de retroalimentación

Nombre del parámetro Descripción

Salida

Tipo E/S

Seleccione un valor de la lista:

  • E/S estándar

  • No conectado

Nombre

Introduzca el nombre del dispositivo inalámbrico.

Etiqueta

Introduzca la etiqueta del dispositivo inalámbrico (opcional).

Contextualización E/S

Seleccione una opción de la lista.

Nombre de estado

Si selecciona Personalizado como opción de contextualización, introduzca el nombre personalizado del dispositivo.

Significado de salida = 0

Los valores que se muestren dependerán de la selección de Contextualización E/S. Escriba los valores personalizados si selecciona Personalizado como opción de contextualización.

NOTA: Al hacer clic en el icono de flecha doble de la derecha, se pueden intercambiar los significados de las salidas 0 y 1.

Significado de salida = 1

Los valores que se muestren dependerán de la selección de Contextualización E/S. Escriba los valores personalizados si selecciona Personalizado como opción de contextualización.

NOTA: Al hacer clic en el icono de flecha doble de la derecha, se pueden intercambiar los significados de las salidas 0 y 1.

Producto

Seleccione en la lista el producto que se va a supervisar.

Uso

Seleccione en la lista el uso que se va a supervisar.

Zona

Seleccione la zona en la lista como datos de contextualización.

Haga clic en el icono de Configuración para:

  • Crear una nueva zona

  • Modificar un nombre de zona

  • Elimina una zona

Para obtener más información acerca de cómo crear, modificar y eliminar zonas, consulte Gestión de zonas.

Entrada

Tipo E/S

Seleccione un valor de la lista:

  • E/S estándar

  • No conectado

Nombre

Introduzca el nombre del dispositivo inalámbrico.

Etiqueta

Introduzca la etiqueta del dispositivo inalámbrico (opcional).

Contextualización E/S

Seleccione una opción de la lista.

Significado de salida = 0

Accionado (solo para visualización).

NOTA: Al hacer clic en el icono de flecha doble de la derecha, se pueden intercambiar los significados de las salidas 0 y 1.

Significado de salida = 1

No accionado (solo para visualización).

NOTA: Al hacer clic en el icono de flecha doble de la derecha, se pueden intercambiar los significados de las salidas 0 y 1.

Producto

Seleccione en la lista el producto que se va a supervisar.

Uso

Seleccione en la lista el uso que se va a supervisar.

Zona

Seleccione la zona en la lista como datos de contextualización.

Haga clic en el icono de Configuración para:

  • Crear una nueva zona

  • Modificar un nombre de zona

  • Elimina una zona

Para obtener más información acerca de cómo crear, modificar y eliminar zonas, consulte Gestión de zonas.

Parámetros de Contactor con bucle de retroalimentación y Telerruptor

Nombre del parámetro Descripción

Tipo E/S

Seleccione un valor de la lista:

  • E/S estándar

  • No conectado

    NOTA: No se muestran parámetros si No conectado está seleccionado.

Bucle de retroalimentación de salida/entrada

Nombre

Introduzca el nombre del dispositivo inalámbrico.

Etiqueta

Introduzca la etiqueta del dispositivo inalámbrico (opcional).

Producto

Seleccione en la lista el producto que se va a supervisar.

Uso

Seleccione en la lista el uso que se va a supervisar.

Zona

Seleccione la zona en la lista como datos de contextualización.

Haga clic en el icono de Configuración para:

  • Crear una nueva zona

  • Modificar un nombre de zona

  • Elimina una zona

Para obtener más información acerca de cómo crear, modificar y eliminar zonas, consulte Gestión de zonas.

Contextualización E/S

Seleccione una opción de la lista.

Nombre de estado

Si selecciona Personalizado como opción de contextualización, introduzca el nombre personalizado del dispositivo.

Significado de salida = 0

Los valores que se muestren dependerán de la selección de Contextualización E/S. Escriba los valores personalizados si selecciona Personalizado como opción de contextualización.

NOTA: Al hacer clic en el icono de flecha doble de la derecha, se pueden intercambiar los significados de las salidas 0 y 1.

Significado de salida = 1

Los valores que se muestren dependerán de la selección de Contextualización E/S. Escriba los valores personalizados si selecciona Personalizado como opción de contextualización.

NOTA: Al hacer clic en el icono de flecha doble de la derecha, se pueden intercambiar los significados de las salidas 0 y 1.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?