Sauvegarde et restauration de la configuration de Panel Server
Présentation
Après la mise en service, la configuration d'un Panel Server peut à tout moment être enregistrée dans un fichier en vue d'être restaurée dans un Panel Server de modèle et de version matérielle identiques ou dans le même Panel Server.
Notez que la fonction de sauvegarde et de restauration permet de restaurer uniquement une configuration Panel Server. Il n'existe pas de sauvegarde ou de restauration des données échantillonnées. Lorsque la fonction de restauration est exécutée, toutes les données journalisées sont vidées. Pour éviter de perdre ces données, exportez-les avant d'exécuter la fonction de restauration.
Schneider Electric recommande de crypter le fichier de sauvegarde avec un mot de passe pour sécuriser les informations sensibles. Stockez le fichier de sauvegarde dans un emplacement protégé pour empêcher tout accès non autorisé.
| AVIS |
|---|
|
Accès non autorisé aux données
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
Les données relatives à la mise en service sont stockées dans le fichier de sauvegarde, par exemple :
-
Données de mise en service
-
Paramètres système tels que la date et l'heure, les réseaux (Ethernet, Wi-Fi), DPWS, Modbus-SL, Proxy et l'état d'activation de la plateforme cloud Schneider Electric
-
Paramètres et état du réseau IEEE 802.15.4
-
Paramètres et contextualisation de l'appareil final : Modbus-SL, Modbus TCP/IP, IEEE 802.15.4 et entrées/sorties
-
Paramètres d'échantillonnage des données et contextualisation
-
Paramètres des événements et des alarmes, y compris la configuration des notifications par alarme.
-
-
Modèles personnalisés
Le fichier de sauvegarde contient uniquement les données permettant de restaurer un état précédent d'une installation, à savoir l'état dans lequel elle se trouvait lors de la génération du fichier de sauvegarde. Il n'inclut donc pas de données non liées à la mise en service, par exemple :
-
Réglage de la fonction de commande et planification à distance depuis le cloud
-
Journaux incluant les compteurs de diagnostic et les journaux de diagnostic
-
Révision du micrologiciel du Panel Server
-
Mot de passe du serveur SFTP et empreinte de clé du serveur SFTP. Ces paramètres doivent être saisis à nouveau après une opération de restauration.
Disponibilité
Cette fonction est disponible sur Panel Server Entry, Universal et Advanced.
Réglage des paramètres
-
Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission
-
Dans les pages Web EcoStruxure Panel Server, sous
Paramètres de sauvegarde d'une configuration de Panel Server
Le tableau suivant décrit les réglages disponibles dans les pages Web.
|
Paramètre |
Description |
|---|---|
|
Sauvegarde |
Permet d'enregistrer la configuration du Panel Server. |
|
Paramètres de sauvegarde |
Pour nommer le fichier de sauvegarde et sécuriser ses données en le cryptant avec un mot de passe. IMPORTANT: Le mot de
passe du fichier est stocké de manière irréversible.
Si vous oubliez le mot de passe, la configuration sauvegardée
dans le fichier devient inutilisable.
|
Paramètres de restauration d'une configuration de Panel Server
Le tableau suivant décrit le paramètre lorsqu'il est disponible.
|
Paramètre |
Description |
|---|---|
|
Restauration |
Permet de restaurer une configuration à partir d'un fichier de sauvegarde. Vérifiez que le Panel Server destinataire de la sauvegarde remplit les conditions suivantes :
IMPORTANT: Un fichier de sauvegarde provenant d'un Panel Server différent ne peut être restauré qu'une seule
fois et sur un seul Panel Server.
Une fois la configuration restaurée dans le Panel Server, un message d'erreur peut s'afficher. Ce message indique que le nombre d'appareils Modbus présents sur le Panel Server actuel diffère du nombre d'appareils Modbus qui étaient présents sur le Panel Server utilisé lors de la précédente sauvegarde de la configuration. IMPORTANT: Lorsque la configuration est
restaurée, la fonction de contrôle à distance (et de
planification depuis le cloud) est désactivée par défaut
et les données de journalisation existantes sont effacées.
|
Restauration de configuration avec réseaux sans fil désactivés à titre permanent
La désactivation permanente des réseaux sans fil n'est pas enregistrée dans le fichier de sauvegarde du Panel Server.
Le réglage de cette fonction dépend du type de Panel Server restauré :
|
Si... |
Alors... |
|
Les données sont restaurées dans un nouveau Panel Server |
Les réseaux sans fil sont activés par défaut. Si une désactivation permanente est requise comme dans le Panel Server sauvegardé, suivez la procédure. |
|
Les données sont restaurées dans le même Panel Server |
Les réseaux sans fil restent désactivés. |