DOCA0172DE-19

Backup und Wiederherstellung der Konfiguration des Panel Server

Einführung

Nach der Inbetriebnahme kann die Konfiguration eines Panel Server in einer Datei gespeichert und zur Wiederherstellung der Konfiguration in einem Panel Server des gleichen Modells und der gleichen Hardwareversion oder im selben Panel Server verwendet werden.

Beachten Sie, dass Sie mit der Backup- und Wiederherstellungsfunktion nur eine Panel Server-Konfiguration wiederherstellen können. Eine Sicherung oder Wiederherstellung der erfassten Daten ist nicht möglich. Wenn die Wiederherstellungsfunktion ausgeführt wird, werden alle protokollierten Daten gelöscht. Exportieren Sie alle Daten, bevor Sie die Wiederherstellungsfunktion ausführen, um einen Verlust zu vermeiden.

Schneider Electric empfiehlt, die Backup-Datei mit einem Passwort zu verschlüsseln, um vertrauliche Informationen zu schützen. Bewahren Sie die Backup-Datei an einem geschützten Ort auf, um unbefugten Zugriff zu verhindern.

HINWEIS
Nicht autorisierter Datenzugriff
  • Schützen Sie den Zugriff auf die Backup-Datei, indem Sie ein Passwort einrichten.
  • Übertragen Sie keine Backup-Datei an unbefugte Personen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
WICHTIG: Das Passwort für die Backup-Datei wird unwiderruflich gespeichert. Wenn Sie sich nicht mehr an das Passwort erinnern, wird die in der Datei gesicherte Konfiguration unbrauchbar.

In der Backup-Datei werden Daten zur Inbetriebnahme gespeichert, z. B.:

  • Inbetriebnahmedaten

    • Systemeinstellungen einschließlich Datum und Uhrzeit, Netzwerke (Ethernet, Wi-Fi), DPWS, Modbus-SL, Proxy und Aktivierungsstatus der Schneider Electric-Cloud-Plattform

    • Einstellungen und Status des IEEE 802.15.4-Netzwerks

    • Endgeräteinstellungen und Kontextualisierung, einschließlich Modbus SL, Modbus TCP/IP, IEEE 802.15.4 und Ein-/Ausgänge

    • Einstellungen für Datenerfassung und Kontextualisierung

    • Einstellungen für Ereignisse und Alarme einschließlich der Benachrichtigungskonfiguration pro Alarm

  • Benutzerdefinierte Modelle

Die Backup-Datei enthält nur Daten, mit denen Sie eine Installation in einem früheren Zustand wiederherstellen können, d. h. in dem Zustand zum Zeitpunkt der Erstellung der Backup-Datei. Aus diesem Grund enthält sie keine Daten, die nicht in Zusammenhang mit der Inbetriebnahme stehen, z. B.:

Verfügbarkeit

Diese Funktion ist verfügbar mit Panel Server Entry, Universal und Advanced.

Einstellen der Parameter

Die Backup-Wiederherstellung wird wie folgt eingestellt:
  • Mit der Software EcoStruxure Power Commission

  • Auf den Webseiten des EcoStruxure Panel Server unter Wartung > Backup und Wiederherstellung

Einstellungen für die Sicherung (Backup) der Konfiguration des Panel Server

In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen und ihre Verfügbarkeit beschrieben.

Parameter

Beschreibung

Software EPC

Webseiten

Backup

Ermöglicht die Sicherung der Konfiguration des Panel Server.

Sicherungseinstellungen

Wird verwendet, um die Backup-Datei zu benennen und die Sicherungsdaten zu schützen, indem die Backup-Datei mit einem Passwort verschlüsselt wird.

WICHTIG: Das Passwort für die Datei wird unwiderruflich gespeichert. Wenn Sie sich nicht mehr an das Passwort erinnern, wird die in der Datei gesicherte Konfiguration unbrauchbar.

Einstellungen für die Wiederherstellung der Konfiguration des Panel Server

In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben, wenn sie verfügbar sind.

Parameter

Beschreibung

Software EPC

Webseiten

Wiederherstellen

Wird verwendet, um die Konfiguration aus einer Backup-Datei wiederherzustellen.

Vergewissern Sie sich, dass der Panel Server, der den Backup empfängt, die folgenden Bedingungen erfüllt:

  • Weist dasselbe Modell auf oder ist derselbe Panel Server.

  • Hat eine Hardwareversion, die mindestens der Hardwareversion des Panel Server entspricht, der zum Erstellen der Backup-Datei verwendet wurde. Informationen zur Überprüfung der Hardwareversion finden Sie im entsprechenden Abschnitt.

  • Hat eine Firmware-Revision, die mindestens der Firmware-Revision des Panel Server entspricht, der zum Erstellen der Backup-Datei verwendet wurde. Um die Firmware-Revision zu überprüfen, lesen Sie bitte den entsprechenden Abschnitt.

WICHTIG: Eine Backup-Datei eines anderen Panel Server kann nur einmal und nur auf einem Panel Server wiederhergestellt werden.

Wenn die Konfiguration im Panel Server wiederhergestellt wird, wird möglicherweise eine Fehlermeldung angezeigt. Die Meldung gibt an, dass sich die Anzahl der Modbus-Geräte im aktuellen Panel Server von der Anzahl der Modbus-Geräte im vorherigen Panel Server unterscheidet, als die Konfiguration gesichert wurde.

WICHTIG: Wenn die Konfiguration wiederhergestellt wird, wird die Fernsteuerung (und die Zeitplanung über die Cloud) standardmäßig deaktiviert und die vorhandenen protokollierten Daten werden gelöscht.

Wiederherstellen einer Konfiguration mit permanent deaktivierten Wireless-Netzwerken

Die permanente Deaktivierung der Wireless-Netzwerke wird nicht in der Backup-Datei des Panel Server gespeichert.

Die Einstellung dieser Funktion ist vom Typ des wiederhergestellten Panel Server abhängig:

Wenn...

Dann...

Daten werden in einem neuen Panel Server wiederhergestellt.

Die Wireless-Netzwerke werden standardmäßig aktiviert. Wenn eine permanente Deaktivierung wie im gesicherten Panel Server erforderlich ist, befolgen Sie dieses Verfahren.

Daten werden im selben Panel Server wiederhergestellt.

Die Wireless-Netzwerke bleiben deaktiviert.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.