DOCA0172ES-19

Recomendaciones de seguridad para la retirada de servicio

Retirada de servicio

Panel Server está configurado con información confidencial, como identificadores de cuentas de usuario, direcciones IP, contraseñas del Wi-Fi y claves de cifrado.

Cuando deseche el Panel Server, debe restablecer los ajustes predeterminados para asegurarse de que no se pueda divulgar ni reutilizar información confidencial.

Restablecimiento de los ajustes predeterminados

Si se sigue el procedimiento que se muestra a continuación, se borrarán todos los datos que estaban almacenados, incluidos los registros y las claves.

AVISO
RIESGO DE CONFLICTO DE DIRECCIÓN IP
Desconecte EcoStruxure Panel Server de todas las redes Ethernet antes de restablecer los ajustes predeterminados de IP.
Si no se siguen estas instrucciones, la comunicación puede verse afectada.

Para restablecer Panel Server por completo, siga este procedimiento a fin de restablecer todos los ajustes predeterminados de la configuración:

  1. Elimine todos los dispositivos inalámbricos del Panel Server.

  2. Encienda el Panel Server mientras pulsa el botón multifunción durante más de 10 segundos.
    Resultado: el LED de estado se enciende en naranja y, a continuación, parpadea rápidamente en naranja cuando se inicia el restablecimiento de los ajustes predeterminados.

  3. Suelte el botón cuando el LED de estado empiece a parpadear rápidamente en naranja.

  4. Confirme o cancele el restablecimiento de los ajustes predeterminados:
    • Para confirmar el restablecimiento a los ajustes predeterminados:
      Pulse de nuevo el botón antes de que transcurran 5 segundos.
      Resultado: el LED de estado parpadea rápidamente en verde para indicar que el restablecimiento de los ajustes predeterminados se ha confirmado.

    • Para cancelar el restablecimiento a los ajustes predeterminados:
      Espere hasta que el indicador LED de estado parpadee rápidamente en rojo.

  5. Espere a que el Panel Server se reinicie completamente:

    1. El LED de estado se enciende en naranja mientras Panel Server se reinicia.

    2. El LED de estado se enciende en verde cuando el Panel Server funciona con normalidad.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.