Seleção dinâmica da antena
Apresentação
| AVISO |
|---|
|
Aquisição reduzida de dados
Ative a seleção dinâmica da antena apenas
se a sua configuração incluir sensores de ambiente TH110
e/ou CL110 e se observar problemas de desvanecimento. Todos os dispositivos
ligados são afetados pela escolha da antena interna.
O não cumprimento destas instruções pode
resultar numa redução na aquisição de dados dos
dispositivos ligados.
|
A seleção dinâmica da antena é uma função avançada destinada à utilização com configurações específicas que contêm sensores de ambiente TH110 e CL110, onde são observados problemas de desvanecimento. Está apenas disponível se Interna estiver selecionado em Seleção de antena. A função deve ser utilizada com cautela. É necessário compreender as consequências da ação antes de selecioná-la.
A função de antena dinâmica analisa a qualidade do sinal das antenas internas disponíveis para selecionar a antena que fornece o melhor sinal. A análise demora n minutos para ser concluída, em que n = 10 x período de comunicação do sensor de ambiente (segundos). Quando o período de comunicação predefinido é definido (120 segundos), a análise demora aproximadamente 20 minutos.
Durante a análise, o Panel Server alterna entre as antenas internas disponíveis (antena A e antena B), dedicando um tempo igual a cada uma, para avaliar a qualidade do sinal. Durante a análise, a aquisição de dados é afetada se alguns dispositivos não tiverem um bom sinal numa ou noutra antena. Com base no resultado da análise, o Panel Server escolhe a antena com a melhor qualidade de sinal. Se nenhuma das antenas for totalmente satisfatória, Modo de comutação da antena é ativado automaticamente. O sistema alterna entre antenas após cada n segundos, em que n = 2 x período de comunicação do sensor de ambiente (segundos). Assim, o período de comutação permanece abaixo do limite de perda de comunicação.
Os dispositivos podem ter melhor qualidade de sinal em qualquer uma das antenas. A alternância entre antenas permite que o Panel Server mantenha a comunicação com todos os dispositivos, mas a frequência da comunicação é reduzida.
A função também oferece a opção de ativar análises automáticas. Quando ativado, o Panel Server inicia uma análise automática quando deteta uma perda de comunicação com um dispositivo.
Pode iniciar uma análise quando quiser clicando em Iniciar análise.
Disponibilidade
Esta função está disponível no Panel Server Entry, Universal (exceto nos modelos Wired by Design) e Advanced.
Definir os parâmetros
A seleção dinâmica da antena é definida nas páginas Web do Panel Server, emProcedimento para ativar a seleção dinâmica da antena
Siga este procedimento para ativar a seleção dinâmica da antena:
-
Clique no botão para ativar Seleção dinâmica da antena.
-
Se não for necessário, clique no botão para desativar Análise automática (ativada por predefinição).
-
Guarde as suas definições. Após guardar as definições, o botão Iniciar análise fica ativo.
NOTA: Se a análise automática estiver ativada, pode iniciar uma análise imediata ou pode aguardar que a análise seja iniciada automaticamente. A análise automática é iniciada quando o Panel Server deteta uma perda de comunicação com um dispositivo. -
Clique em Iniciar análise.
-
Verifique Estado da análise:
-
Bem-sucedido: a análise está concluída e o resultado é apresentado abaixo e executado.
-
Em curso
-
Cancelado: a análise pode ser cancelada se uma das seguintes ações for iniciada durante uma análise:
-
Adicionar ou remover um dispositivo
-
Alterar a configuração do canal
-
Alterar o período de comunicação do sensor ambiente
-
Clicar em Parar análise
-
-
-
Quando a análise for bem-sucedida, verifique o resultado da análise:
-
AntenaA
-
AntenaB
-
Modo de comutação da antena
-