DOCA0172ES-19

Primeros pasos con las páginas web del EcoStruxure Panel Server

Siga estos pasos para configurar el dispositivo Panel Server a través de las páginas web:

  1. Conecte el Panel Server. Consulte Primera conexión a las páginas web del Panel Server.

  2. Configure la fecha y la hora del Panel Server en Configuración > General. Consulte Fecha y hora.

  3. Configure la configuración de red.

  4. Añada dispositivos Modbus o detecte dispositivos inalámbricos.

  5. Configure los dispositivos conectados:

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.