DOCA0172ES-19

Sistema del EcoStruxure Panel Server

Arquitectura

Ya sea mediante un sistema de distribución eléctrica sencillo con un dispositivo o grandes sistemas de distribución eléctrica, el EcoStruxure Panel Server recopila datos de cualquiera de los dispositivos compatibles.

La siguiente ilustración muestra arquitecturas típicas del EcoStruxure Panel Server:

LAN Wi-Fi o Ethernet
Comunicación Modbus-SL
Sistema ULP
Entradas/salidas digitales
Comunicación inalámbrica IEEE 802.15.4
Punto de acceso Wi-Fi

Conectividad de red

EcoStruxure Panel ServerLa conectividad de red del puede dividirse en dos partes:

  • Conexión aguas arriba a software de supervisión y aplicaciones en la nube.

  • Conexión aguas abajo a dispositivos de campo locales.

Conexión aguas arriba

La red aguas arriba del EcoStruxure Panel Server se puede usar para conectar aplicaciones en la nube o la aplicación de supervisión Modbus TCP/IP.

  • Modelo Entry:

    Este acceso se proporciona a través del puerto Ethernet del Panel Server o mediante la interfaz Wi-Fi.

  • Modelos Universal y Advanced:

    Este acceso se proporciona a través de los dos puertos Ethernet del EcoStruxure Panel Server o a través de la interfaz Wi-Fi, si corresponde.

    En función de la configuración de los puertos Ethernet, el comportamiento de la transmisión de datos es el siguiente:

    • En modo conmutado (modo predeterminado), los dos puertos Ethernet están conectados al conmutador Ethernet interno del EcoStruxure Panel Server. Los dispositivos conectados a cualquiera de los puertos Ethernet se ven entre sí.

    • En modo independiente, el puerto Ethernet ETH1 se conecta a la red aguas arriba, mientras que el puerto Ethernet ETH2 se usa para crear una red Ethernet aguas abajo independiente de la red Ethernet aguas arriba.

    En caso de conexión Wi-Fi, la conexión Wi-Fi siempre se considera la red aguas arriba y los puertos Ethernet son independientes de la red Wi-Fi. Las redes ascendentes (Wi-Fi) y descendentes (Ethernet) deben ser redes distintas que utilicen subredes diferentes (consulte la tabla siguiente; en la tabla A, B y C representan diferentes redes):

    Conexión Red Wi-Fi Red ETH1 Red ETH 2

    Modo conmutado (Wi-Fi no activado)

    A

    A

    Modo separado (Wi-Fi no activado)

    A (ascendente)

    B (descendente)

    Wi-Fi y modo conmutado

    A (ascendente)

    B (descendente)

    B (descendente)

    Wi-Fi y modo separado

    A (ascendente)

    B (descendente)

    C (descendente)

Conexión aguas abajo (modelo Entry)

Los dispositivos de la red aguas abajo pueden conectarse al concentrador inalámbrico del Panel Server Entry a través de una red inalámbrica de acuerdo con IEEE 802.15.4.

Conexión aguas abajo (modelos Universal y Advanced)

Los dispositivos de la red aguas abajo pueden conectarse a Panel Server Universal y Advanced a través de diferentes medios:

  • Red inalámbrica según IEEE 802.15.4 (series PAS600, PAS600T, PAS600L y PAS800)

  • Modbus-SL

  • Modbus TCP/IP (Ethernet y Wi-Fi)

  • Entradas digitales del Panel Server (PAS600L, PAS600LWD, PAS800L)

En función de la configuración de los puertos Ethernet del Panel Server, el comportamiento de la transmisión de datos es el siguiente:

  • En modo conmutado se pueden conectar varios dispositivos de red con daisy chain mediante el Panel Server. Se puede acceder directamente a los dispositivos Modbus TCP/IP conectados a cualquiera de los puertos del Panel Server mediante el software de supervisión y control que se ejecuta en un dispositivo conectado físicamente al puerto ETH1 o ETH2.

  • En modo independiente, es posible acceder a los dispositivos Modbus TCP/IP conectados mediante el puerto ETH2 a la red Ethernet aguas abajo con el software de supervisión y control aguas arriba mediante el puerto ETH1.

Dispositivos compatibles

Lista de dispositivos compatibles (según el modelo de Panel Server):

  • Dispositivos cableados que se comunican a través de Modbus-SL, Modbus TCP/IP o entradas digitales:

    • Interruptores automáticos y disyuntores

    • Relés de protección

    • Medidores de potencia

    • Contadores de energía

    • Contadores de pulsos

    • Módulos IO

    • Pasarelas

  • Dispositivos inalámbricos:

    • Dispositivos relacionados con la energía:

      • Medidores de potencia PowerTag Energy y PowerLogic Tag

      • Acti9 Active

    • Sensores ambientales:

      • PowerLogic Easergy TH110/CL110

      • Sensores HeatTag

      • Sensores de CO2 inalámbricos

      • Sensores inalámbricos de temperatura y humedad

      • PowerTag Ambient

      • PowerTag A (EwSense Temp)

      • Sensores de temperatura inalámbricos PowerLogic Thermal Tag TH150/TH200

    • Dispositivos de control:

      • PowerTag Control

      • Accesorios de señalización inalámbricos para los interruptores automáticos ComPacTy PowerPacT

    • Interruptores automáticos: MicroLogic Active Unidad de control AP o EP en interruptores automáticos MasterPacT MTZ

    • Otros dispositivos inalámbricos:

      • PowerLogic PD100

      • Dispositivos de iluminación de emergencia Exiway Link

      • Transmisores XB5R (ZBRT)

Los dispositivos compatibles con el Panel Server se enumeran en las respectivas notas de la versión:

  • DOCA0249•• EcoStruxure Panel Server Entry - Notas de la versión de firmware

  • DOCA0178•• EcoStruxure Panel Server Universal - Notas de la versión de firmware

  • DOCA0248•• EcoStruxure Panel Server Advanced - Notas de la versión de firmware

Panel Server Entry Configuración máxima

La tabla muestra el número máximo de dispositivos que se pueden configurar en un sistema con un Panel Server Entry.

Dispositivo inalámbrico

Número máximo de dispositivos simultáneos

Sensores PowerTag Energy

20

Sensores de energía PowerLogic Tag

20

Dispositivos Acti9 Active

20

Dispositivos PowerTag Control

10

Accesorios de señalización inalámbricos para los interruptores automáticos ComPacTy PowerPacT

20

Interruptores automáticos MasterPacT MTZ con una unidad de control MicroLogic Active AP o EP

8

Sensores de CO2 inalámbricos

20

Sensores inalámbricos de temperatura y humedad

20

Sensores PowerTag Ambient

20

Sensores ambientales PowerLogic Easergy TH110/CL110

20

Sensores de temperatura inalámbricos PowerLogic Thermal Tag TH150/TH200

20

Sensores PowerLogic HeatTag

15

Dispositivos PowerLogic PD100

15

Dispositivos Exiway Link

20

Transmisores XB5R (ZBRT)

20

La recomendación para una configuración mixta de dispositivos inalámbricos es que cualquier combinación de dispositivos inalámbricos enumerados en las filas anteriores no debe exceder 20 dispositivos.

Para obtener más información, póngase en contacto con su representante local de Schneider Electric.

Configuración máxima del Panel Server Universal y Advanced

El número máximo de dispositivos que se pueden configurar en un sistema con un Panel Server Universal o Advanced depende del tipo de dispositivos conectados:

Tipo de dispositivo

Número máximo de dispositivos simultáneos

Dispositivo inalámbrico (no compatible con PAS600LWD ni PAS600PWD)

Sensores PowerTag Energy

85

Sensores de energía PowerLogic Tag

85

Dispositivos Acti9 Active

85

Accesorios de señalización inalámbricos para los interruptores automáticos ComPacTy PowerPacT

85

Interruptores automáticos MasterPacT MTZ con una unidad de control MicroLogic Active AP o EP

8

Sensores de CO2 inalámbricos

100

Sensores inalámbricos de temperatura y humedad

100

Sensores PowerTag Ambient

100

Sensores ambientales PowerLogic Easergy TH110/CL110

100

Sensores de temperatura inalámbricos PowerLogic Thermal Tag TH150/TH200

100

Sensores PowerLogic HeatTag

15

Dispositivos PowerTag Control

10

Dispositivos PowerLogic PD100

15

Dispositivos Exiway Link

20

Transmisores XB5R (ZBRT)

100

La recomendación para una configuración mixta de dispositivos inalámbricos es la siguiente:

  • Cualquier combinación de dispositivos inalámbricos enumerados en las filas anteriores no debe exceder 40 dispositivos.

  • El número total de dispositivos PowerTag Control, PowerLogic HeatTag, PowerLogic PD100, MasterPacT MTZ y Exiway Link no debe exceder 20 dispositivos.

Dispositivos Modbus-SL

Dispositivos Modbus-SL que no sean dispositivos de E/S:

32

NOTA: El número máximo depende de la longitud de la línea serie y del tipo de los dispositivos.

Dispositivos de E/S:

  • Dispositivo I/O Smart Link

  • Dispositivo Acti9 Smartlink Modbus-SL

  • Pasarela SmartLink SIB

  • 8 dispositivos I/O Smart Link o Acti9 Smartlink Modbus-SL conectados a la línea serie del Panel Server

  • O

    1 dispositivo SmartLink SIB + 7 dispositivos I/O Smart Link o Acti9 Smartlink Modbus-SL

  • O

    8 SmartLink SIB

Dispositivos Modbus TCP/IP

Dispositivos conectados físicamente al Panel Server y a dispositivos virtuales, es decir, dispositivos inalámbricos IEEE 802.15.4 conectados a una pasarela secundaria del Panel Server.

128

NOTA: El Panel Server admite 64 conexiones simultáneas de clientes Modbus TCP/IP (por ejemplo, el sistema SCADA).

Para obtener más información, póngase en contacto con su representante local de Schneider Electric.

Recomendaciones para maximizar el rendimiento (Panel Server Universal y Advanced)

  • No supere el número máximo de dispositivos Modbus-SL que se muestra en la tabla anterior.

  • El máximo sugerido de 32 dispositivos Modbus-SL presupone un periodo de muestreo de 1 minuto o más. El rendimiento puede verse afectado si se utilizan periodos de muestreo más bajos.

  • Si el Panel Server se utiliza como pasarela transparente, no deje los dispositivos conectados al Panel Server después de las pruebas o el mantenimiento. Consulte la sección Pasarela transparente Modbus.

  • Para arquitecturas que incluyan un sistema SCADA, conecte un máximo de 8 dispositivos Modbus-SL.

  • Para arquitecturas que utilicen Power Monitoring Expert, utilice la calculadora de encadenamiento tipo margarita PME 2020 para calcular la configuración máxima.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.