990-5452M-037

访问在线产品手册

在此查找所购 UPS 的产品手册、提交图纸和其他文档:

在 Web 浏览器中,输入 https://www.go2se.com/ref= 和所购产品的商业代码。

例如:https://www.go2se.com/ref=GVX1250K1250NHS

例如:https://www.go2se.com/ref=GVX1500K1500GS

在此查找 UPS 手册、相关辅助产品手册和选件手册:

扫码访问 Galaxy VX 在线手册门户:

您可以在此查找 UPS 安装手册、操作手册、技术规格,以及相关辅助产品和选件的安装手册。

此在线手册门户支持所有设备,提供数字化页面、跨门户文档搜索功能以及 PDF 下载等。

在此了解有关 Galaxy VX 的更多信息:

请前往 https://www.se.com/ww/en/product-range/63732 进一步了解此产品。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?