990-5452M-037

UPS 用户界面概述

显示器型号 1

显示屏型号 2

  1. 显示屏*

  2. 状态 LED

  3. 模拟图

  4. 逆变器启动按钮

  5. 逆变器停止按钮

  6. 用于导出日志的 USB 端口

  7. 显示屏重启按钮

  8. 网络连接 LED:

    • 绿色长亮:系统的 TCP/IP 设置有效。

      请参阅配置网络

    • 绿色闪烁:系统的 TCP/IP 设置无效。

    • 橙色长亮:显示屏发生故障。请联系施耐德电气。

    • 橙色闪烁:系统正在发出 BOOTP 请求。

      请参阅配置网络

    • 交替闪烁绿色和橙色:如果 LED 缓慢交替闪烁,表明系统正在发出 DHCP 请求。

      请参阅配置网络

      如果 LED 快速交替闪烁,表明系统正在启动。

    • 熄灭:显示屏并未接通输入电源或显示屏发生故障。

  9. 网络连接类型的 LED 指示:

    • 绿色长亮:系统连接到通信速度为每秒 10 兆 (Mbps) 的网络。

    • 绿色闪烁:系统以每秒 10 兆 (Mbps) 的通信速度接受或传送数据包。

    • 橙色长亮:系统连接到通信速度为每秒 100 兆 (Mbps) 的网络。

    • 橙色闪烁:系统以每秒 100 兆 (Mbps) 的通信速度接受或传送数据包。

    • 熄灭:存在以下一种或多种情况:显示屏并未接通输入电源、连接系统和网络的线缆已断开、连接系统和网络的设备已关闭或显示屏发生故障。请检查连接情况,如果 LED 仍然关闭,请联系施耐德电气。

  10. 用于维护服务。

模拟图概述

该 模拟图显示了 UPS 系统中的电流流向,以及主要功能的状态。

每个 LED 均可为以下三种状态之一:

绿色

对应的功能处于活动状态且工作正常

红色

对应的功能工作异常

关闭

对应的功能处于未活动状态

状态 LED 概述

显示屏旁的状态 LED 显示了 UPS 系统的当前状态:

显示屏型号 1 - LED 符号 显示屏型号 2 - LED 符号 LED 颜色 LED 描述
绿色
  • 绿色 LED 亮起:负载受保护

  • 绿色 LED + 橙色 LED 亮起:负载受保护,但系统报告了警告级别的警报

  • 橙色 LED + 红色 LED 亮起:负载未受保护,系统分别报告了警告级别和严重级别的警报

  • 红色亮起:负载未受保护,系统报告了严重级别的警报

黄色
红色

显示屏图标

符号

说明

系统受密码保护锁定时会显示主屏幕锁定按钮。点击此按钮可转到显示屏的主屏幕。

使用密码对系统解锁后会显示主屏幕解锁按钮。点击此按钮可转到显示屏的主屏幕。

点击确定按钮来确认选择项并退出当前屏幕。

点击 ESC 按钮取消更改并退出当前屏幕。

点击过滤按钮可设置日志过滤器。

点击回收站按钮来清除日志。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?