通过模拟图 LED 排除故障
模拟图显示了主要功能的状态以及为负载供电的电流流向。根据系统功能状态的不同,LED 分为绿色、红色或关闭。此章节模拟图上列出的是红色 LED,表示需要故障排除。
输入 LED

如果输入 LED 为红色,可能由以下原因导致:
-
UIB 断开
-
输入超限(波形、电压或频率超限)
逆变器 LED

如果逆变器 LED 为红色,可能由以下原因导致:
-
逆变器故障
负载 LED

如果负载 LED 为红色,可能由以下原因导致:
-
UOB 断开
-
SIB 断开
-
输出电压超限
电池 LED

如果电池 LED 为红色,可能由以下原因导致:
-
电池严重警报处于激活状态
-
充电器故障
-
电池断路器已断开
旁路 LED

如果旁路 LED 为红色,可能由以下原因导致:
-
SSID 断开
-
静态旁路开关无法运行
-
旁路超限
-
BF2(如有)断开