990-5452M-037

重启显示屏

注: 重启显示屏并不会影响任何系统设置。
  1. 打开显示屏右侧的控件盖板。
  2. 使用尖状物品(例如笔尖或回形针)按下重启按钮 (A)。

    显示屏型号 1

    显示屏型号 2

    显示屏即重新启动。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?