990-5452M-037

关闭单机系统并从正常运行模式切换为维修旁路运行模式

使用此步骤关闭单机系统,并切换为由 MBB 供电负载的维修旁路运行模式。

注: 仅在该断路器的 LED 为绿色时再操作断路器。
  1. 在显示屏的主屏幕上,选择控制 > 关闭向导。选择在维修旁路中关闭,并按照屏幕上的步骤进行操作。
    注: 以下为常规关机步骤。始终按照与您系统相配套的关闭向导中的步骤操作。
  2. 点击显示屏界面上的将负载转换至静态旁路按钮以启动静态旁路。

    在带有 Kirk-Key 的系统中,钥匙由电磁钥匙设备松开。

    如果 UPS 系统未转换至请求静态旁路,请转至状态 > 活动警报以查看是否有处于活动状态的警报阻止了 UPS 系统转换至静态旁路。

  3. 在带有 Kirk-Key 的系统中,将钥匙插入维修旁路断路器 MBB 的锁中并进行解锁。
  4. 闭合维修旁路断路器 MBB。
    在带有 Kirk-Key 的系统中,钥匙保持在锁定位置。
  5. 断开设备输出断路器 UOB。
  6. 在带有 Kirk-Key 的系统中,将设备输出断路器 UOB 上锁的钥匙转至解锁位置。
    钥匙随即松开。
  7. 在带有 Kirk-Key 的系统中,将钥匙插入电磁钥匙设备并转动钥匙。
  8. 断开静态开关输入断路器 SSIB。
  9. 点击 UPS 系统正面的逆变器停止按钮以转换至强制静态旁路。
  10. 断开相应电池解决方案中的电池断路器。
  11. 断开设备输入断路器 UIB。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?